This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:EMMC 通信问题

Guru**** 2953530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630364/am62l-issues-with-emmc-communication

器件型号: AM62L
Thread: AM68 中讨论的其他器件

您好!

目前、EMMC 通信存在问题、因为它在某些非常具体的数据集下失败。

grafik.png

我们注意到了勘误表 i2312,并试图弄清楚它的实际含义,因为描述是相当通用的。 对所有电源进行的测试显示出相当稳定的行为。 我们还将它与 EVK 进行了比较、后者稍好一些、但并没有太多。

grafik.png

请务必了解您的 EVK 是否也会产生错误、我们确实移除了底部的所有电容器、以便基本地根据您的勘误表进行操作、从而了解我们需要多少电容器。 结果是相同的、因为 EVK 未生成这些错误。  

当我们正在进行重新设计时、我们的问题是、我们应该做些什么来解决此问题、而不需要软件修复? 哪些电源适用于该勘误表? 允许产生哪些纹波? 对于滤波电容器是否有任何建议?

TI 已经完成了原理图审阅、但我很高兴再次提供它供您查看。

提前感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您能提供所观察到错误的 PCB 版本的原理图吗? 我已发送 e2e 朋友申请。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体而言、1.8V IO 电源噪声是可能发生问题的地方 (AM62L 上的 VDDSHV2)。 电源的电路板测量并不总是展示真正的电源噪声情况、因为这种情况通常可以通过测量方法和 PDN 本身进行滤波。 获得片上噪声感应的一种可能方法是在切换其余部分时将 single-bit 静态保持在高电平、并检查波动。  

    我们没有电压纹波规格、因为这可能会受到许多系统元件、持续突发大小和数据模式的影响。  

    您是否能够实施软件补丁以使用单块写入来测试权变措施、并查看这是否解决了此问题? 这可能是在问题中隔离电源的一种方法。  

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面的链接是 Chris 提到的软件权变措施的内核补丁。 今天上午、内核刚刚接受了我。 请将此修补程序应用于您的内核、它应该会恢复 MMC I/O 错误。

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ulfh/mmc.git/commit/?h=next&id=c7c6d4f5103864f73ee3a78bfd6da241f84197dd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、目前没有收到任何信息。 但似乎 E2E 目前也有点问题。 我收到很多错误、直到我能够登录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这与 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572388/am62l-processor-sdk-random-emmc-panics 中的修补程序相同 、则不是。 这是可行的。 但我们希望在硬件中也对其进行更改、因此它的行为与 EVK 中的行为相同、即使交流耦合效果应该差得多、因为基本上每个旁路电容器都已被移除。 这是令人头晕目眩的事情。

    但将转发上游 Dominik Haller 的补丁信息 

    克里斯托弗 ·罗伯茨作为你的部分职位的忏悔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指将它们用作 GPIO。 而是在 1 位模式下使用 eMMC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果此修补程序与 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572388/am62l-processor-sdk-random-emmc-panics 中的修补程序相同、则 不是 yes。 [/报价]

    新补丁在功能上与您所链接的补丁相同、但其区别在于非 CQE 案例的结构变化和处理方式略有不同。 新补丁是上游内核已接受的补丁。

    我会将您的硬件问题推迟到 Chris 和其他硬件人员的讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您对发送的数据提取器有多大的控制、但实际上、您是否可以在 8b 模式下运行 HS200 并发送 0xFF、0x01、0xFF、0x01 的位模式。 例如、测量数据通道 0、它将为您提供估计值。 噪声源通常是 SSO 引起的、因此本例中数据通道 0 的波动(预计将保持在 1.8V)有助于了解 SSO 引起的电源噪声。  

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bin、您的增补程序上游是个好消息。 您是否还会将其发送到 u-boot 上游中的 MMC 驱动程序?

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    尚未创建 U-Boot 补丁。 但是、无论是我还是开发团队中的其他人、它都将得到提升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您收到了原理图吗? 我确实尝试过通过 Marinus Holzner 将它转发给您 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    硬件主题所有者当前不可用。

    请预计他的答复可能会延迟。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC

    我将添加从专家收到的意见:

    根据共享的图片、将去耦电容器放置在 SOC 下似乎更容易、但无法将去耦电容器放置在 eMMC 下

     我们想  强调 SOC 侧 eMMC 电源的去耦电容器的重要性。 建议遵循 EVM。

    根据提供的图片、由于板对板引脚、eMMC 下方不能有去耦电容器、也不能在最右侧有电容器。

    也许与 SOC 电源引脚的 PDN 相比、优化 eMMC 的 PDN 不太重要。

     此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也无法将其放置在 SoC 下方、因为我们针对的是单面 PCB。 底部的盖子被放置在那里、看看我们是否需要它们。  

    嗯... 我们移除了 EVM 上的每个电容器、SoC 下方没有任何电容器(uSD 接口的紧急布局除外)。 而且仍然没有错误。 因此、我们创建了最坏情况、作为下一个最佳上限、其范围约为 2cm(左右)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC

    谢谢你。

    [quote userid=“556591“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1630364/am62l-issues-with-emmc-communication/6324169 我们移除了 EVM 上的每个电容器、SoC 下方没有任何电容器(uSD 接口的紧急布局除外)。 而且仍然没有错误。 因此,我们创建了最坏的情况,作为下一个最好的上限,在大约 2 厘米(左右)的范围内。

    我分享了专家的意见、他们对 PDN 优化表示了担忧。

    您能分享一下您考虑的电容器放置方式吗、我可以让专家思考一下。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是相同的电容器布局、底部没有任何元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC

    谢谢你。

    让我与专家核实一下。

    仅供参考、预计将在周二或周三之前停止办公。

    请预计响应会有所延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么关于这方面的消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    请预计硬件专家在答复中可能会出现一定的延迟(明天最早)。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    让我与团队跟进并向您提供最新信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    这是相同的电容器布局、只是底部没有任何元件。

    您是否有针对每个电源轨删除的电容器列表?

    检查是否 移除了任何 CAP_VDDSx 电容器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电容器已连接到 VDD_CORE、VDDA_1V8、VDD_DDR4 和 VDDA_CORE_CORE(有关实际 SoC 名称,请参阅发送原理图)。 因此没有电容域。 但我不太确定这个信息会有什么帮助,因为我们有错误和没有他们。 我们看到、即使我们拆下电路板上的每个电容器、它也能正常工作... 通常是出于任何原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    感谢您让我们知道。

    让专家回顾一下并提供他的反馈。 请预计响应可能会有一定的延迟。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    但我不确定此信息对您有何帮助、

    出现与 CAP_VDDSx 相关的问题的原因如下:

    为了使 IO 偏置生成保持稳定、预计将一个 0.8-1/5uF 的电容器连接到 CAP_VDDSx 引脚。 考虑到容差、老化、温度和直流偏置、电容器应处于相应范围内。

    使用 CAP_VDDSxxx 引脚进行去耦的 IO 偏置发生器需要将电容器连接到整个连接环路中具有小于 2.5nH 的 ESL 和小于 1 Ω 的 ESR、这包括外部电容器、封装和 PCB 贡献。  可以达到电阻要求、但将电容器放置在 PCB 底部的 BGA 阵列下方时、已经很难达到电感要求。  如果 PCB 底部没有任何元件、则可能无法实现电感要求。

     此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 PCB 底部没有元件、可能无法实现电感要求。

    那么、当我移除 PCB 底部的所有电容(SD 接口除外)时、它在 EVM 上仍然如何工作? 我观察了您的布局、下一个最佳电容器大约距离 2cm 左右。 这里的论点是什么? 由于布线相当细、由于平面的原因、甚至不会使用特定容量的参数。

    这一切都很好,很可能是绝对正确的,你给我所有的建议,你必须创建最佳的布局/电路. 但它不会解释这种奇怪的行为,不管我如何屠宰你的 EVK 只是没有任何软件补丁的工作。

    南... 区别是什么? 交付的 SoC 版本是否有故障或旧? 用于 EVK 的专用选型是否为已知良好的选型?

    但我等待了过去的两个月。 因此、我可以等待您的专家回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我可以理解这里的挑战、但我不知道我们能很好地回答为什么在移除电容器后 EVM 不会出现故障。 同样、本主题的重点是 eMMC IO 电源 VDDSHV2。 由于这与电源噪声有关、因此这是一个系统级注意事项、并且可能与布局、布线长度、连接的存储器器件、可能的谐振、传输的数据模式等有关  对于为 EVM 选择的器件、没有特殊的筛选或器件选择。  

    为了理解和表征该 问题 、没有可以推导出的目标 PDN、因为整个系统影响电源噪声的复杂性、可以完全防止故障单独发生。 因此、推荐的软件权变措施是将事务分隔开来。 虽然提高 PDN 以限制噪声有助于减少故障和减少发生情况、但 SW 权变措施是完全消除故障的唯一方法。 此 SW 权变措施将减少可能的极端电源摆幅、并防止发生发送故障。   

    归根结底、我们建议使用 SW 权变措施、因为 100%确信的 PDN 可能很难实现。 我希望这有助于澄清问题。  

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到、在我们使用您的 EVM 作为所用元件的参考时、没有像您对 AM68 或其他类型的 PDN 那样特别考虑。

    那么我想我保留原样、并使用您的权变措施。

    感谢大家的 耐心。