This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:在 CCS22.05 上创建新项目失败。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652312/ccstudio-theia-failed-to-create-a-new-project-on-ccs22-05

部件号: CCSTUDIO-THEIA

我在 Win11 上的 WSL2 上的 Ubuntu22.05 上使用 CCS22.05。

我按下了“File -> Create New Project“、但显示了以下错误消息。

Resource Explorer 似乎处于离线状态。 请检查您的互联网连接、然后单击下面的“重试“重试。

 

将网络从公司的 LAN 切换到公共 LAN 后、不会显示此错误。 因此、我想咨询我公司的 IT 部门、以便正确使用 CCS22.05。 我需要知道 CCS22.05 使用什么协议。 您能否告诉我 CCS22.05 中使用的是什么协议(TCP 端口号)?

顺便说一下、我是否可以离线使用 CCS22.05? 我还想了解如何离线“创建新项目“。 (如果可能,我不需要咨询公司的 IT 部门。)