部件号: CCSTUDIO-THEIA
我在 Win11 上的 WSL2 上的 Ubuntu22.05 上使用 CCS22.05。
我按下了“File -> Create New Project“、但显示了以下错误消息。
Resource Explorer 似乎处于离线状态。 请检查您的互联网连接、然后单击下面的“重试“重试。
将网络从公司的 LAN 切换到公共 LAN 后、不会显示此错误。 因此、我想咨询我公司的 IT 部门、以便正确使用 CCS22.05。 我需要知道 CCS22.05 使用什么协议。 您能否告诉我 CCS22.05 中使用的是什么协议(TCP 端口号)?
顺便说一下、我是否可以离线使用 CCS22.05? 我还想了解如何离线“创建新项目“。 (如果可能,我不需要咨询公司的 IT 部门。)