部件号: EDGE-AI-STUDIO-MCU
尊敬的专家:
我的客户希望使用 F28P55 和 F28P65 开发边缘 AI 模型、 他们的计算机只能离线进行模型训练,因为安全,所以他们需要在本地部署模型。 他们想知道是否可以使用 Edge AI Studio 在本地部署模型、或者是否必须使用 Tiny ML Model Maker?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: EDGE-AI-STUDIO-MCU
尊敬的专家:
我的客户希望使用 F28P55 和 F28P65 开发边缘 AI 模型、 他们的计算机只能离线进行模型训练,因为安全,所以他们需要在本地部署模型。 他们想知道是否可以使用 Edge AI Studio 在本地部署模型、或者是否必须使用 Tiny ML Model Maker?
此致
Kita、
是的、Edge AI Studio 可以使用桌面版本完全离线工作。 也需要在本地访问相关 SDK 和编译器等依赖项。
但是、解决所有依赖关系后、无需访问互联网即可执行数据采集、模型训练和模型部署。 为了进行部署、您可以在 Edge AI Studio 中将实时预览应用直接部署到器件上、或将生成的 模型导出到 CCS 工程中以继续进行开发。
如果您有其他问题或说明、请告诉我。
谢谢您、
Ricky
尊敬的 Kita:
是的、“MCU分析后端“会在安装过程中下载。 这些软件包是可移植的、因此我可以提供一个软件包版本、如果需要、可以与客户共享。 不过、这是一个很大的封装 (~5GB)。
同时、我还可以在将来的版本中研究一个增强功能、以便在安装过程中删除在线要求(但在这种情况下,安装软件包将要大得多)。
其他依赖项包括基于客户所使用器件的特定 SDK 和编译器。 如果客户已经知道要开发的器件/器件系列、我可以提供所需的特定封装。
谢谢、
Ricky