This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO-MCU:使用 Edge AI Studio 在本地部署模型

Guru**** 2954230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648014/edge-ai-studio-mcu-deploy-the-model-locally-with-edge-ai-studio

部件号: EDGE-AI-STUDIO-MCU

尊敬的专家:

 

我的客户希望使用 F28P55 和 F28P65 开发边缘 AI 模型、 他们的计算机只能离线进行模型训练,因为安全,所以他们需要在本地部署模型。 他们想知道是否可以使用 Edge AI Studio 在本地部署模型、或者是否必须使用 Tiny ML Model Maker?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    我已提请 Edge AI Studio 团队注意此主题、以供进一步评论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、

    是的、Edge AI Studio 可以使用桌面版本完全离线工作。 也需要在本地访问相关 SDK 和编译器等依赖项。

    但是、解决所有依赖关系后、无需访问互联网即可执行数据采集、模型训练和模型部署。 为了进行部署、您可以在 Edge AI Studio 中将实时预览应用直接部署到器件上、或将生成的 模型导出到 CCS 工程中以继续进行开发。

    如果您有其他问题或说明、请告诉我。

    谢谢您、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    我在 Edge AI Studio 安装路径中找不到模型、您能指出模型在安装路径中的位置吗?

    此致

    Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、

    如果您指的是 Edge AI Studio 中经过训练的模型、可以在 Training 选项卡下找到导出该模型的选项。 请参阅屏幕截图:

    如果这是您提出的问题、请告诉我。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    当客户尝试安装 Edge AI Studio MCU 时、它需要访问互联网才能下载 一些依赖项、但客户的计算机无法访问互联网、因此困在这里。 我在互联网中也找不到 MCU Analytics 后端安装包。  

    您能否帮助检查我们是否有 可解决此问题的单独安装软件包? 客户还需要在 Advanced 中安装哪些其他依赖项?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    是的、“MCU分析后端“会在安装过程中下载。 这些软件包是可移植的、因此我可以提供一个软件包版本、如果需要、可以与客户共享。 不过、这是一个很大的封装 (~5GB)。  

    同时、我还可以在将来的版本中研究一个增强功能、以便在安装过程中删除在线要求(但在这种情况下,安装软件包将要大得多)。

    其他依赖项包括基于客户所使用器件的特定 SDK 和编译器。 如果客户已经知道要开发的器件/器件系列、我可以提供所需的特定封装。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    感谢您在此处进行更新。

    请帮助为我提供新包。

    客户正在使用 F28P65 和 F28P55 进行电弧故障检测。

    此致

    Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    此问题待处理 5 天、客户正在敦促更新。 请帮助为我提供新包。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、

    很抱歉延迟响应。 我目前正在将软件包上载到 SharePoint、但由于文件很大、需要一些时间才能完成。 准备就绪后、我会立即提供链接和说明。

    谢谢您、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、

    我已经通过电子邮件向您发送了说明。

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    再次,对不起延迟答复。 在提供详细信息之前、我必须测试一些事项以确保离线解决方案正常工作。

    谢谢、

    Ricky