This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:有关使用 CCS 在 AM625 BeaglePlay 上进行 Linux 应用开发和调试的说明

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652288/am625-clarification-on-linux-application-development-and-debugging-on-am625-beagleplay-using-ccs

器件型号: AM625

您好团队:

对于 BeagleBone Black、我们可以使用 gcc-linaro-5.3-2016.02-i686-mingw32_arm-linux-gnueabihf 交叉编译器、并使用 Windows PC 中的 Code Composer Studio (CCS) 开发/调试 Linux 应用程序。

我有关于 基于 AM625 的 BeaglePlay 运行图像 tisdk-default-image-rt-beagleplay-ti-12.00.00.07.04.rootfs.wic的问题。

是否可以使用 Windows PC 上的 CCS 在 BeaglePlay 上开发、运行和调试 Linux 应用、类似于 BeagleBone Black 使用的工作流程?

如果是、请说明:

  1. 应使用哪种交叉编译器来构建面向 AM625 (A53) 处理器的 Linux 应用程序?
  2. 使用 CCS 时推荐的调试方法是什么?
  3. CCS 是否支持通过 BeaglePlay 上的 gdbserver 进行远程调试、或者是否 需要基于 JTAG 的调试设置?
  4. 是否有 TI 推荐的在 BeaglePlay 平台上进行 Linux 应用开发和调试的工作流程或示例?

如果基于 CCS 的 Linux 调试不像 BeagleBone Black 那样受支持、您能为 AM625 平台上的 Linux 应用推荐推荐调试技术吗?

感谢您的指导。

Aparna C Nair