Other Parts Discussed in Thread: AM625
器件型号: AM625
您好团队:
对于 BeagleBone Black、我们可以使用 gcc-linaro-5.3-2016.02-i686-mingw32_arm-linux-gnueabihf 交叉编译器、并使用 Windows PC 中的 Code Composer Studio (CCS) 开发/调试 Linux 应用程序。
我有关于 基于 AM625 的 BeaglePlay 运行图像 tisdk-default-image-rt-beagleplay-ti-12.00.00.07.04.rootfs.wic的问题。
是否可以使用 Windows PC 上的 CCS 在 BeaglePlay 上开发、运行和调试 Linux 应用、类似于 BeagleBone Black 使用的工作流程?
如果是、请说明:
- 应使用哪种交叉编译器来构建面向 AM625 (A53) 处理器的 Linux 应用程序?
- 使用 CCS 时推荐的调试方法是什么?
- CCS 是否支持通过 BeaglePlay 上的 gdbserver 进行远程调试、或者是否 需要基于 JTAG 的调试设置?
- 是否有 TI 推荐的在 BeaglePlay 平台上进行 Linux 应用开发和调试的工作流程或示例?
如果基于 CCS 的 Linux 调试不像 BeagleBone Black 那样受支持、您能为 AM625 平台上的 Linux 应用推荐推荐调试技术吗?
感谢您的指导。
Aparna C Nair