This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:已停产且重新设计的封装

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645311/am5746-package-discontinued-and-redesigned

部件号: AM5746

尊敬的支持团队:

有关此重新设计的文档说明如下。

www.ti.com/.../slaz774a.pdf

说明
采用 FCCSP 封装技术的 TDA2P、DRA7xxP 和 AM574x 器件通过使用进行了重新设计
FCBGA 封装。 该 FCBGA 封装提供了与数据表等效的电气和热性能 — 全都是
下表中的规格适用。 它的封装尺寸也与原始封装相当。
参考器件数据表时、请使用新的封装标识符来代替已停产的封装
标识符。

我的理解是、24 个新增的引脚 (760 到 784) 是 NC 引脚、这是正确的吗?

e2e.png

此外、虽然型号会发生变化、因为只有指示封装的器件会发生变化、
我的理解是否正确、即以下 CTRL_WKUP_STD_FUSE_DIE_ID_2[31:24]保持不变?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    新封装将具有相同的 760 焊球足迹,因此右侧的图片是不正确的。

    只要使用相同的零件号、基本 PN 字段将保持不变。  但是、并非所有 ABZ 器件型号都在 AQF 型号中提供。  您可以参阅 PCN 文档、了解推荐使用哪些新器件型号。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的及时回复。
    您能否回答以下其他问题?

    凯尔说:
    新封装将具有相同的 760 焊球足迹,因此右侧的图片是不正确的。

    问题 1: 上述图片包含在以下文档中。 您是否认为此文档不正确?
    www.ti.com/.../slaz774a.pdf

    凯尔说:
    只要使用相同的零件号、基本 PN 字段将保持不变。 但是、并非所有 ABZ 器件型号都在 AQF 型号中提供。 您可以参阅 PCN 文档、了解推荐使用哪些新器件型号。

    问题 2: 客户使用的是 AM5746。 由于上述文件陈述了以下内容、理解 AQF 变体中提供 AM5746 是正确的吗?

    问题 3 此外、由于 PCN 计划于 2027 年 9 月在以下网站上发布、
    这是否意味着我们无法获得准确的信息,直到那时?
    关于:AM5746:AM574x 封装已停产 

    请提供有关重新设计的 AM576x 的准确信息、以便我们能够向客户解释。

    问题 4 还请回答我在上一个帖子中提出的以下问题。

    此外、虽然型号会发生变化、因为只有指示封装的器件会发生变化、
    我的理解是否正确、即以下 CTRL_WKUP_STD_FUSE_DIE_ID_2[31:24]保持不变?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题 1:  现有文档仅提供 APB 软件包的软件包图、APB 软件包是以前 ACD 零件号的新软件包。  我们目前正在更新该文件以包括 AQF 封装图。

    问题 2:  重要的细节是 x ...  应该解释为通配符。  

    问题 3  您尝试更换的完整部件号是多少?  尽管完整的映射不可用、但我们应该能够告诉您 原始器件型号的建议新器件型号。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:
    感谢您的答复。

    关于第 1 季度的其他后续行动:
    何时会发布包含 AQF 封装图的更新文档?

    关于第 2 季度的补充随访:
    我假设您知道 AM574x 仅在“ABZ“型号中可用、
    ‘中的表格显示“AQF“对应于“ABZ“
    其他器件型号。 是否有其他变体的文档?

    关于问题 3:
    AM5746ABZX

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    问题 1:“已停产和重新设计的封装“通知的更新将在~2 周内发布。  

    Q2:我会通过电子邮件将 AQF 的软件包图发送给您 ,以便您现在有信息,而不必等待我们的文档周期。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。
    我收到了您的电子邮件、其中包含 AQF 的软件包图。
    我将与我的客户分享。

    请您 也回答我的 第一个帖子,如下所述。

    此外、虽然型号会发生变化、因为只有指示封装的器件会发生变化、
    我的理解是否正确、即以下 CTRL_WKUP_STD_FUSE_DIE_ID_2[31:24]保持不变?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。
    以下文档中所述的建议温度曲线是否会因此更新而更改?

    应用报告:AM57xx BGA PCB 设计
    https://www.ti.com/lit/an/spraca4/spraca4.pdf?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    如果新器件为 AM5746QFX、则该寄存器值不应改变。  

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    临时配置文件不会改变。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。

    由于你的答复说“不应更改“而不是“不会更改“、
    这是否意味着基本上不会发生任何变化?
    如果这些值有任何明显的差异、什么时候会变得清晰?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。

    检查更新后的文档后、我发现日语网站中的产品网站链接显示错误。

    我检查了以下网站并确认日语和英语版本均可用。
    请更正指向产品站点的链接、并包含指向英文版的链接。

    www.ti.com/.../jajz046b.pdf
    www.ti.com/.../slaz774b.pdf

    此外、请对我之前发布的以下问题作出答复。

    由于你的答复说“不应更改“而不是“不会更改“、
    这是否意味着基本上不会发生任何变化?
    如果这些值有任何明显的差异、什么时候会变得清晰?

    此致、
    Kanae