请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS7H1101A-SP
7 个受顶部可见的腐蚀痕迹影响 (S/N 509,512,518,521、523、 527,528):
引脚 1(顶部)上可见 S/N 509 腐蚀痕迹
S/N 512 引脚 1(顶部)上可见腐蚀痕迹
S/N 518 上可见的腐蚀痕迹:引脚 1、引脚 7(轻微)、引脚 9、引脚 14
S/N 521 上侧可见腐蚀痕迹:引脚 4
顶部可见的 S/N 523 腐蚀痕迹:引脚 2、引脚 3、引脚 9
S/N 527 上侧可见腐蚀痕迹:引脚 8
S/N 528 在顶部可见腐蚀痕迹:引脚 1、引脚 6、引脚 8