This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:间歇性 SPI 闪存读取失败:波形看起来正常、但数据偶尔无法加载到存储器中

Guru**** 2953530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645842/am62a3-intermittent-spi-flash-read-failure-waveforms-appear-normal-but-data-fails-to-load-to-memory-occasionally

器件型号: AM62A3
主题中讨论的其他器件: AM67A、

产品: AM62Ax 系列(SitaraTm 处理器)
工具/软件: Linux BSP /内核驱动程序(如果已知,请指定)


1.问题描述:

我们在使用 AM62Ax 系列的定制电路板上遇到间歇性问题。 通电后、存储在外部闪存中的数据偶尔无法成功加载到存储器中。
尽管出现了这种故障、当我们在“正常“和“异常“读取操作期间使用逻辑分析仪捕获 SPI 通信波形时、波形看起来 相同。 在物理层上不会发现明显的信号完整性问题或协议错误。

 

2.证据和附件:

我们附加了两个用于比较的会话捕获:正常
image.png
 
异常
image.png


image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、施志远、

    感谢您的查询!

    我有几个问题:

    问题 1: 在 1) ROM 和 2) 您的自定义 SBL 与闪存存储器通信的整个会话中、报告的 OSPI0_CLK 频率是否固定为 6.25MHz?  

    问题 2: 我是否应该明白您选择了 标准 1s-1s-1s SPI 引导模式 、如本 AM62A TRM /“初始化“一章所述:

    问题 3 但我可以看到两个额外的信号切换(示波器上的绿色和蓝色信号)-这些是 OSPI0 D2 和 D3 数据信号还是其他非 OSPI 信号?

    问题 4 您的自定义引导加载程序可能不会使用适合闪存命令、地址或数据格式的闪存。 例如、存储器支持最大 3 字节地址、该地址与 ROM 使用的地址长度相匹配、但您的 SBL 使用 4 字节地址。 您能告诉我闪存的类型、自定义 SBL 使用的访问命令(字节编码)、以字节为单位的地址长度、虚拟周期吗?  

    问题 5. 您是否提供 AM67A OSPI 和闪存存储器之间接口的原理图?

    问题 6. 您是否有机会使用良好的时间/电压标度分辨率捕获真实的示波器图像。 OSPI0_CLK 和数据线的寻址。   

    注意: 如果您无法 在此处分享某些请求的信息、请按照每个 E2E 私人消息提供。

    期待您的反馈!

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我正在出差、我将在回来后更新此问题的进展情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    致远

    谢谢你。

    在您回到办公室后、我将等待您的反馈。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的致远。

    我可以要求 更新吗?

    [quote userid=“672014“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645842/am62a3-intermittent-spi-flash-read-failure-waveforms-appear-normal-but-data-fails-to-load-to-memory-occasionally/6353698 您好、我正在出差—我将在回来后更新此问题的进度。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志远:

    一旦您有了答案、请告诉我们。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在努力,我们将更新这项工作的过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在努力,我们将在本周更新流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志远:

    我懂了。  谢谢你。

    BR、

    Anastas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟深表歉意。 由于目前的优先承诺较高、这一问题暂时搁置。 请放心、一旦有任何进展、我们将随时为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志远先生:

    感谢您向我们更新状态信息。

    如果您确定此票将暂停 2 周以上、请告知我们。 最好关闭它。

    恢复活动后、您始终可以创建一个新线程、标题为:   

    AM62A3:间歇性 SPI 闪存读取失败:波形看起来正常,但数据偶尔无法加载到存储器 — 续

    并将其链接到已关闭的父级问题内部。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将按照您的建议关闭并重新打开它