This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM3354 定制 SoM–PCB 设计前的原理图检查

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629566/am3354-am3354-custom-som-schematic-check-before-pcb-design

器件型号: AM3354
主题: TPS65218 中讨论的其他器件

MRTB.zip 

您好:

我目前正在进行第一个基于 AM3354 的定制模块上系统 (SoM) 设计、希望在进行 PCB 布局之前进行总体健全性检查。

该设计的目标是创建一个灵活的 SoM、通过 SODIMM 连接器将大部分处理器引脚暴露出来。 目的不是在模块本身上定义所有功能、而是稍后在不同的载板上实现大多数接口。

当前的设计方法:
- AM3354 与外部 DDR3L 存储器
-基于 PMIC 的电源设计
-大多数引脚直接连接到 SODIMM 连接器
-在这个阶段没有固定的外围设备配置
-一些未使用的引脚被分配为 GND 以提高信号完整性

随附原理图和相关设计文件(Kicad 9.07 中制作)以供参考。 因为这是我第一次设计这种设计,我非常感谢任何一般性的反馈或建议。  非常感谢您的时间和支持。

此致、
Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    感谢您发送编修。

    您能否确认是否与任何 TI 销售或支持团队合作。

    您能否确认是否以 PDF 格式分享了原理图?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    我们最初是由客户支持团队定向到 TI E2E 论坛、因此我也会在此处跟进。

    我附上了 PDF 格式的原理图以供您查看。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Marius
    e2e.ti.com/.../MRTB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    谢谢你。

    您能否确认未与 TI 现场团队 — 销售或支持团队合作。

    您共享的原理图未显示值。 请检查并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6237.MRTB.pdf

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    我很抱歉耽误了答复、昨天我无法进入论坛。

    我可以确认我目前不在任何 TI 现场、销售或支持团队工作。

    我现在更新了原理图以包含所有元件值、并附上了修订后的 PDF 以供您审阅。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    谢谢你。

    我来回顾一下反馈意见。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    我们有一个 Excel 文件和一个详细的 PDF 检查清单。 您能否快速检查或确认您已检查过检查清单。

    e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-am620-q1-am62ax-am62px-am62d-q1-am62l-am64x-am243x-alv-am335x-design-recommendations-custom-board-hardware-design---schematics-review-checklists

    AM335x  

    PDF

    AM335x 原理图检查清单

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprabn2

    带有 RTC 信息的 Prevision 修订版

    2117.sprabn2.pdf

    AM335x 硬件设计指南

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprabu5

    Excel(包含原理图以供参考)

    AM3359、AM3358、AM3357、AM3356、AM3354、 AM3352、Schematic_Checklist 和 Design_Guidelines_01282026_Rev1.xlsx

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1067.MRTB.pdf

    您好 Sreenivasa、

    再次感谢您提供的文档和指导。

    现在、我仔细检查了检查清单和设计指南、并对我的原理图进行了相应的更新和修复。

    我对此设计的主要目标是创建一个灵活的模块上系统、将大多数信号暴露在载板上、同时仍保持核心系统(电源,DDR 等)稳定且正常运行。

    从您的角度来看、这种方法对于通用 SoM 设计而言是否合理? 特别是,我希望你的意见,当前的设计是否满足基本要求,同时仍然允许最大的灵活性未来的载板.

    请让我知道是否有任何重大问题或领域需要重新考虑、然后再继续下一步。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    谢谢你。

    很高兴听到清单有所帮助、您可以做出改进。

    我来回顾一下反馈意见。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    请查看以下常见问题解答并添加推荐的电容器

    (+)【常见问题解答】AM3351、AM3352、AM3354、AM3356、AM3357、 AM3358、AM3359 定制电路板设计–E2E,常见问题解答参考和定制电路板设计期间的设计指南 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    与 PDN 相关的输入 — 针对处理器和 DDR 电源轨的电容器建议。

    与 PDN 相关的输入 — 针对处理器电源轨的电容器建议。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    您能否帮助我确认时钟生成电路是否计划放置在单独的板上?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5504.MRTB.pdf 

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的反馈。

    对延迟的回复表示歉意。

    我们已根据检查清单更新了原理图、并以 PDF 格式随附了包含所有元件值的最新版本。

    在更新后的原理图中、主系统时钟 (OSC0、24MHz) 直接在 SoM 上使用外部振荡器实现。 此外、在 OSC1 上实现了 32.768kHz 振荡器以支持 RTC 功能。

    这些更改反映在所附的原理图中。

    如果您确定任何关键问题或建议进行任何调整、请告知我们、然后再继续进行 PCB 布局。

    感谢您的支持。

    此致、
    Tizian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    值得注意的是、您能够根据检查清单进行更新。

    让我回顾一下并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    在查看原理图时、您能否在标题中添加一个 E2E 查询并仅包含 PMIC - TPS65218 原理图审阅内容、以便 PMIC 团队同时审核。

    请在此 E2E 中共享该主题链接。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    我可以看到大多数处理器连接都连接到载板上。

    请注意、在没有载板信息的情况下、审查效率会降低。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的反馈。

    根据要求、我们为 PMIC (TPS65218) 原理图审阅创建了单独的 E2E 主题。 您可以在此处找到它:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1633309/tps65218-tps65218d0-pmic-schematic-review-am3354-custom-som

    关于载板:目前尚未设计任何具体的载板。 目前的重点是确保 SoM 本身完全正常运行和稳定(电源,时钟,DDR 等)。

    因此、大多数处理器信号都会路由至 SODIMM 连接器、以便将来支持灵活的载板实施。

    我们理解、没有定义的载板可能会降低审查效率、但我们希望您能就当前 SoM 设计是否涵盖可靠运行的基本要求提供反馈意见。

    感谢您的支持。

    此致、
    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    谢谢并了解、

    不确定您是否有机会查看原理图检查清单的以下部分。  

    我们期望电阻器放置在靠近处理器引脚的位置。 我没有看到添加了该内容。

    外设时钟

    需要将几个外设时钟设置为 RXACTIVE 位作为输入、因为它们用于重定时读取返回到器件的数据。 我们还建议在尽可能靠近器件的位置放置一个串联电阻、以减少时钟上的反射。 对于以下外设、在主模式下使用时(AM335x 驱动时钟)、相关信号应具有一个串联电阻器(33Ω)、该串联电阻器应尽可能靠近处理器。

    •GPMC - GPMC_CLK•MMC - MMC_CLK•SPI - SPI_CLK•McASP(所有时钟和帧同步)

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    详细信息

    建议添加一个串联电阻或铜跳线、可以切断该电阻或铜跳线、以便在初始电路板启动期间隔离电源进行测试。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    来自 SOC 的复位信号连接到 DDR 存储器、我看不到上拉电阻。

    请查看用例并添加一个上拉电阻器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    请重新访问 DDR 电源、参考生成和添加大容量电容器。

    数据表参考

    7.7.2.3 DDR3 和 DDR3L 布线指南、包括电容器  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    与复位实现相关的输入:

    请勿连接保留的引脚。

    可能需要添加缓冲区
    与冷和热复位相关的输入

    www.ti.com/.../spruh73q.pdf

    8.1.7 重置管理
    8.1.7.1 概述

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    与 VPP 相关的输入

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    与 以太网 MAC 接口相关的输入  

    为 TDx 信号添加串联电阻器配置
    虽然 MII/RMII/RGMII 不需要串联电阻、但请谨慎地为 TX 和 RX 线路添加零 Ω 填充选项。 理想情况下、这些选项电阻器应尽可能小(0402 或更小)
    应尽可能靠近发送器放置。

    MDIO 需要上拉电阻 — 可以靠近 EPHY

    MDC 需要一个取决于 EPHY 的下拉电阻

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    电容的额定电压尚未启用

    建议使用额定电压大于最坏情况下施加电压的 2 倍的电容器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    感谢您在处理器板上添加时钟。

    在振荡器的输出端增加一个串联电阻 22R 配置、以便控制可能的信号反射

    为振荡器电源引脚添加一个 1uF 大容量电容器

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    关于 USB 接口、建议遵循连接检查清单。

    请不要考虑差分布线阻抗和信号不连续性。 更大限度地减少添加串联电阻器或 TP

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    与 MMC0 接口相关的输入  

    在 MMC0_CLK 引脚附近添加一个串联电阻器  

    添加在载板上为上拉电阻器配置。

    此致、

    Sfeenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    有关电源导轨的输入 — 大容量电容器,去耦电容器和铁氧体

    有关电容器值和数字、请遵循数据表

    请遵循 EVM 原理图(多个,有关铁氧体滤波器,请参阅常见问题解答_)。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    ADC 输入不具有失效防护功能  

    端接未使用的 ADC

    有关 LCD 信号的映射、请参阅勘误表。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    与 RTC 模式和 LDO 配置相关的输入

    AM335x 原理图检查清单

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprabn2

    带有 RTC 信息的 Prevision 修订版

    2117.sprabn2.pdf

    这是一个 SOM 并且可能有多个用例、因此建议遵循上面检查清单中的表。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    有关 SOM 设计的一些一般说明:

    我们的审查时间通常为 2.5-5 周。

    为了让您能够继续进行布局、我已尽力查看并添加我的评论。

    根据我的回顾、我想建议您查看检查清单和常见问题解答、我再次引用了这些检查清单和常见问题解答、并对您可能找到的任何更新以及 PMIC 团队提供的任何意见进行更新。

    有多个 EVM 可用。 请查看 EVM 原理图、并确保按照电源引脚连接、铁氧体和电容器进行操作。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3225.MRTB.pdf

    您好 、Marius、

    我附上了原理图并标记了所有注释。

    Rgerads、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    您提到电流焦点位于 SOM 电路板上。

    是否有任何关于测试 SOM 电路板的想法。  复位输入和许多模拟输入(包括 ADC 和数字输入)均为开路、应由载板驱动。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    为了供参考、我已经尽力在最短的时间内支持原理图审阅。

    这并不是我们始终支持的。

    根据复杂程度的不同、我们的时间线通常为 2.5 到 4 周。

    在 E2E 上、我们支持特定的部分审查。

    我建议您进行下面添加的更新、进行 PMIC 团队提供的任何更新、并且还基于对检查清单的重新审查。

    如果您不确定载板连接 或架构、我 建议您提供单独连接 IO 电源轨的配置、并提供连接 1.8V 或 3.3V 电源的配置。

    此致、

    Sreenivasa.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    有关 VDDSHVx IO 电源的单独连接、请参阅下面的 EVM 原理图

    建议遵循 SOM 的方法。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。

    建议将所连接器件的 IO 电源和 双电压 I/O 域的处理器电源电压连接到同一电源。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    我向我们的器件专家提出了以下问题、并收到了以下回复。 请查看:

    问题 1: 您能评论一下 USB 连接吗? 是否可以在载板上实现 USB 接口、并且只需将 USB 信号连接到 SOM 板。 您是否对阻抗有一些顾虑。

    问题 2: 失效防护运行

    大多数 SOC IO 都没有失效防护功能。 在 SOM 电源斜升之前、如果施加了外部输入、则是否会存在残余电压问题。

    我查看了 PMIC、但看不到支持残余电压检测的 PMIC。

    对违反失效防护操作的处理器行为的任何想法。

    USB 信号应按照 USB 规范进行路由。  它们似乎使用的手指连接器方法不是提供屏蔽式 90 欧姆差分信号路径的 USB-IF 认证连接器。  因此、它们可能存在信号完整性问题。  我们不建议通过未经 USB-IF 认证的连接器来路由 USB 信号。

     他们如何确保连接 AM335x 引脚的载板上的电路在相应 AM335x IO 电源轨之前不会上电?  在相应的 IO 电源轨有效之前、我们不允许向 AM335x 引脚施加任何电势。  这是绝对最大额定值表中定义的要求。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marius、

    请参考我们电源专家的以下意见、并告诉我您的想法。

    您是否知道此 SOM 是否需要支持仅 RTC 的低功耗模式? 客户计划何时将 SOM 投入生产?

    我被问及、因为根据他们的回答、我们可能会建议他们使用与最新 Beagle 板 (https://www.ti.com/tool/BEAGL-BONE-GRN-ECO) 中相同的电源解决方案。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1538.MRTB.pdf

    您好 Sreenivasa、

    非常感谢您的反馈以及与电源专家核实您的反馈和反馈、我们非常感谢您的支持!  Slight smileμ s

    关于您的问题:

    对于此 SOM、我们不需要仅 RTC 低功耗模式。 我们的目标用例不依赖于超低功耗待机运行、因此我们不计划实现或优化仅 RTC 模式。

    就量产时间表而言、此设计仍处于早期阶段、我们在任何生产发布之前都有足够的时间。 这使我们能够灵活地仔细评估不同的设计选项。

    我们已经审核了您的意见、并在适用的情况下实施了建议的更新。 随附了更新后的原理图以供您审阅。

    关于电源架构、我们了解 BeagleBone Green Eco 解决方案的优势、我们一定会作为强大参考资料详细介绍该解决方案 Thumbsup。 同时、我们还在探索一种更简单或替代的 PMIC 方法、并随时根据您和团队的反馈进行调整。

    再次感谢您的时间和指导–这确实有助于我们朝着正确的方向前进 Slight smile

    此致、
    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    感谢您发送编修。

    我看到您做了一些更改。

    关于电容、我会看到一条注释、说明所有电容的额定电压均为 10V。

    对于连接到 5V 的电容、您可能需要考虑 16V。

    关于更新后的原理图、请在完成电源架构分析并进行更新后分享原理图。

    我们通常不会审查多个修订版本。 我可以快速检查更新后的原理图。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我希望你做得很好 Slight smile

    我们想简要介绍一下我们的进展情况。

    我们已实施 PMIC 团队的建议更改、并相应地更新了原理图。 目前、我们正在继续审查和优化电源架构、尤其是在时序控制和整体稳健性方面。

    我们还评估可能的改进和替代方法、以进一步简化和优化设计。

    完成这些方面的内容后、我们将分享一个更新版本以供您审查。

    再次感谢您的支持!

    此致、
    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    感谢您的备注、很高兴听到我们的进展。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3348.MRTB.pdf

    您好 Sreenivasa、

    我们已整合 PMIC 团队的反馈、并完成了电源架构审查。

    随附更新后的原理图。 我们希望快速检查任何主要问题。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    谢谢你。

    让我检查一下并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我希望您做得好。

    我只是想检查一下、看看您是否对我们的项目有任何更新。

    没有急事,我们只是想保持联系,看看事情是如何进展的。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    感谢您的检查。

    我将在一周的下半期来看看。

    如果您有更新的原理图、请分享。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的更新、非常感谢您的参与。

    目前、我们没有任何进一步的更新、并且仍在使用我们共享的最新版本。

    我们期待您的反馈。

    此致、
    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    请查看以下评论:

    所有处理器信号都连接到连接器(金手指)、并且信号之间没有任何接地引脚
    对电路板性能的影响
    您对设计类似的电路板有一些想法或经验吗
    建议在信号之间添加接地屏蔽

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8475.MRTB.pdf

    您好 Sreenivasa、

    感谢您发送编修。

    为了澄清这一点、我们使用的是 DDR4 SO-DIMM 型连接器、而不是通用的“金手指“边缘连接。 我们使用引脚排列的目的是为所有信号提供相邻接地基准。

    对于不太关键的信号、我们当前使用 GND–信号–信号–GND 间距、而对于更敏感和速度更高的信号、我们使用更严格的接地模式、例如 GND–信号–GND–信号和 GND–对–GND 用于差分对。

    我们了解您关于信号完整性和屏蔽的观点、我们将再次查看连接器引脚排列、以进一步改进高速信号的接地策略。

    关于高速接口、我们知道该连接器未通过 USB-IF 认证、我们将在进一步的设计和验证过程中考虑这一点。

    与往常一样、随附了最新版本的原理图。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    谢谢你。

    如果原理图中显示了接地端或在布局中注意事项、则不适用。

    请参阅第 25 页

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/2474.schematic.pdf

    您是否有关于如何实现接地的说明。

    我有几点意见、我将与大家分享  

    此致、

    Sreenivasa.