This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM3354 定制 SoM–PCB 设计前的原理图检查

Guru**** 2972760 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629566/am3354-am3354-custom-som-schematic-check-before-pcb-design

器件型号: AM3354
主题: TPS65218 中讨论的其他器件

MRTB.zip 

您好:

我目前正在进行第一个基于 AM3354 的定制模块上系统 (SoM) 设计、希望在进行 PCB 布局之前进行总体健全性检查。

该设计的目标是创建一个灵活的 SoM、通过 SODIMM 连接器将大部分处理器引脚暴露出来。 目的不是在模块本身上定义所有功能、而是稍后在不同的载板上实现大多数接口。

当前的设计方法:
- AM3354 与外部 DDR3L 存储器
-基于 PMIC 的电源设计
-大多数引脚直接连接到 SODIMM 连接器
-在这个阶段没有固定的外围设备配置
-一些未使用的引脚被分配为 GND 以提高信号完整性

随附原理图和相关设计文件(Kicad 9.07 中制作)以供参考。 因为这是我第一次设计这种设计,我非常感谢任何一般性的反馈或建议。  非常感谢您的时间和支持。

此致、
Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    我随附了审阅的原理图。

    e2e.ti.com/.../5773.MRTB.pdf

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4466.MRTB.pdf

    您好 Sreenivasa、

    感谢您发送编修。

    我们回顾了 DDR4 SO-DIMM 型连接器引脚排列、并更新了原理图、使接地策略更直观。

    GND 引脚已进行了重组、现在在连接器部分中更清晰地展示、以说明信号组之间预期的屏蔽和返回路径策略。

    随附更新后的原理图。

    我们期待您的意见和反馈。

    此致、
    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    感谢您更新的原理图。

    让我回顾一下并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我希望您做得好。

    我只是想跟进、看看是否有任何关于原理图审阅的更新或您这边的任何其他观察结果。

    我们理解这些评论需要时间、我们感谢您在此项目中提供的支持和反馈。

    如果我们可以提供任何其他信息、请告知我们。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    谢谢你。  

    本周我将回顾一下原理图。

    您能否确认以上所附示意图没有变化?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的更新。

    是的、我可以确认自上面所附的原理图以来没有变化。 我们仍在使用相同的版本。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 我们期待您的反馈。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    感谢您的意见。

    我来进行快速检查和更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marius

    以下是一些观察结果:

    为便于阅读、可在原理图中指示具有特定方向的信号

    电容器额定电压?
    建议启用电压额定值

    是否有理由将所有电阻器参考标识符设为?
    是否有执行 Re 测序的计划?
    更新引用标识符

    一些逻辑门的连接断开
    不确定原因、建议进行验证和更新

    不确定屏蔽方法
    建议根据信号组提供屏蔽
    对于显示屏、以太网、USB 等某些外设、在信号之间(对于每个信号)添加屏蔽会导致布局相关问题

    挑战
    用于 ADC 的 RC 滤波器?

    JTAG 接口电源引脚
    添加过滤器盖

    那么 SDCD 呢?
    MMC0 信号、包括 SDCD 连接
    数据表参考
    4.3.5 可移动介质接口
    表 4-36. 可移除介质接口/MMC0 信号说明
    AM335x SD 卡连接检测引脚 

    处理器铁氧体滤波器实现
    用于 VDDA 的铁氧体滤波电源?
    VDDS 可以直接吗?

    E6 连接
    www.ti.com/.../am3352.pdf
    第 46 页

    40uF 电容值 — 不确定这是否是标准值

    电源 LED 指示灯
    使用 470R?

    e2e.ti.com/.../4034.MRTB.pdf

    此致、

    Sreenivasa.