Other Parts Discussed in Thread: AM62P
部件号: AM62P
尊敬的 TI 专家:
客户的项目只需满足以下 3 个要求:
- CSI 可接收 30fps 1080p 图像
- 编码器编码 30fps 1080p 图像
- 显示 MIPI-DSI 30fps 1080p 图像
客户之前在 RUK1108 (A7 内核、编码器和支持 mipi-DSI) 方面拥有丰富的经验、因此能够在 1W 功耗下轻松满足这些要求。 AM62P 是我们最低的入门级、同时支持编码器+ mipi-DSI、因此客户正在针对海外市场评估 AM62P。
但是、该工程对功耗非常敏感、客户希望 AM62P 可以在 1.5W(Tj 为 90 度)以内。 我们已经尝试移除了未使用的内核和外设、但在 90 度 Tj 下、我们最多可以实现约 2.2W(如下面的 Excel 工作表所示)。
您能帮助检查是否有任何根据上述 Excel 工作表工具降低功耗的进一步可行性?

谢谢、
Kevin