This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:编码器放大器的功耗;显示器

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651839/am62p-power-consumption-for-encoder-display

部件号: AM62P

尊敬的 TI 专家:

客户的项目只需满足以下 3 个要求:

  • CSI 可接收 30fps 1080p 图像
  • 编码器编码 30fps 1080p 图像
  • 显示 MIPI-DSI 30fps 1080p 图像

客户之前在 RUK1108 (A7 内核、编码器和支持 mipi-DSI) 方面拥有丰富的经验、因此能够在 1W 功耗下轻松满足这些要求。 AM62P 是我们最低的入门级、同时支持编码器+ mipi-DSI、因此客户正在针对海外市场评估 AM62P。  

但是、该工程对功耗非常敏感、客户希望 AM62P 可以在 1.5W(Tj 为 90 度)以内。 我们已经尝试移除了未使用的内核和外设、但在 90 度 Tj 下、我们最多可以实现约 2.2W(如下面的 Excel 工作表所示)。  

SPRUJD9_D2P_PET_1_1 (1).xlsm 

您能帮助检查是否有任何根据上述 Excel 工作表工具降低功耗的进一步可行性?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我无法确定 PET 在采用快速/强硅工艺(最坏情况下的泄漏)的情况下可在 90°C 下将功率降低至小于 1.5W。  我们软件团队的 Anshu Madwesh 也在研究这一点。  

    谢谢、

    Brenda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    我们今天有一些好消息、 客户同意对要求做出一些让步:

    • 客户可以接受 在运行时不使用视频编码器、 仅在需要时短时间内使用。
    • 知道我们的结至自然通风仅为 13.8 度/瓦后、 客户认为最大 Tj 仅为 75 度左右(与之前的 90 度相比降低)。
    • 客户 要求将输入 CSI 分辨率从 1080p 30 fps 降至 720*1280 30 fps
    • 客户 要求将 MIPI-DSI 分辨率从 1080p 30fps 降低至 640*480 30fps
    • 客户 找到了增加电池容量的方法、并可以接受 约 1.7W 的 AM62P 功耗 (比之前的 1.5W 增加)

    话虽如此、 如果仅运行以下应用、我们需要评估 AM62P 在 75 度 Tj 下是否能够满足 1.7W 的功率:

    • CSI 接收 720*1280 30 fps
    • MIPI-DSI 显示 640*480 30 fps
    • 启用编码器和 DPI 但未运行 (启用 DPI、因为连接外部 HDMI 的时间很短,但这不会继续使用,因此不考虑功耗,但需要确保已启用)

    我更新了随附的 Excel 工作表、将编码器利用率从 60%降低到 0%、仅保留 1 个 A53 内核在 600MHz 上运行、而 DSI 和 CSI 仅保留 30%。 现在、我们似乎可以在 1.6W 左右达到这个目标。

    另外 、谢谢、请帮助仔细检查当前配置是否可以满足此应用要求。

     e2e.ti.com/.../4062.SPRUJD9_5F00_AM62P_5F00_PET_5F00_1_5F00_1_2800_1_2900_.xlsm

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    PET 未考虑 Linux 支持的所有架构节能机制(即 LPSC)。   我们软件团队的 Anshu Madwesh 正在研究这个问题。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    这里有 3 点:

    1:最重要的一点是回顾我们 最新的 PET、它在 75 度 Tj 下已达到 1.6W、 以查看它是否是 在应用配置的实际电路板上可以实现的真正合理值。

    2:请帮助查看所应用的配置(具有 600MHz 的单个 A53,1600Mbps DDR 60%利用率、CSI 和 DSI 的 30%利用率)对于满足以下应用使用情况是合理的:

    • CSI 接收 720*1280 30 fps
    • MIPI-DSI 显示 640*480 30 fps
    • 编码器和 DPI 已 启用但未运行

    3:如果上述两点一致、客户将启动并开始构建自己的电路板、然后我们可以邀请 Anshu 提供一些进一步的优化(例如 LPSC)。

    您能就前两个要点提供帮助吗?

    e2e.ti.com/.../1805.SPRUJD9_5F00_AM62P_5F00_PET_5F00_1_5F00_1_2800_1_2900_.xlsm

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1:最重要的一点是回顾我们 最新的 PET、它 在 75 度 Tj 下已经达到 1.6W、看看它是否是在应用配置的实际电路板上可以实现的真正合理值。

    这正是 Anshu 帮助我们的地方;了解在 PET 上配置或禁用的 IP/资源是否可以由 Linux 支持并在实际客户应用程序上实施。 从 SoC 架构的角度来看、它可以实现、但我们正在了解软件/Linux 支持的功能。 限制因素不是电源架构、而是软件。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于您已经有一个电子邮件主题在其中获得技术支持、因此我们将继续关闭此 E2E。 如果您对此有任何疑问、请告知我们。  

    谢谢、

    Brenda