This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO-MCU:如何将 G5187 连接到 edge ai studio

Guru**** 2959830 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G5187, SYSCONFIG, MSPM0G5187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655155/edge-ai-studio-mcu-how-i-can-connect-g5187-to-edge-ai-studio

部件号: EDGE-AI-STUDIO-MCU
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0G5187、 SysConfig、 MSPM0G5187

您好、

我正在尝试将 LP-MSPM0G5187 连接到 Edge ai Studio MCU(云版本)。
我将 USB 转串行电缆(仿真 XDS110)连接到 PC、并在 edge ai studio 上执行“选项“。
但是、COM 端口未被识别。 这是我所做的程序。

--
1.在 edge ai studio 上创建新项目并选择“选项“。(使用 Chrome brouser 因为我在安装代理时遇到了问题,如果是 Microsoft edge brouser。
image.png
2.点击“选择端口“,我可以确认几个驱动程序信息。 然后选择最年轻的号码(在这种情况下,我选择了“COM6“。)。
image.png
3.最后,我得到了以下结果。 (显示“unknown COM port selected“)
image.png
注意:我尝试在上面的图像上连接 COM3 和 COM8 以防万一。 但结果是一样的。

您能否就如何避免此问题提供建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    一些建议:

    1.在尝试在 Edge AI Studio 中连接 LaunchPad 之前、请确保已将固件刷写到 LaunchPad 上。 我建议刷写我们的一个 SDK 示例、然后尝试连接到器件。

    2.请查看设备管理器中与 LaunchPad UART 关联的 COM 端口。 请在选择端口并连接器件时使用该 COM 端口。

    3.为您刷写的项目打开 Sysconfig 并检查波特率设置。 确保这与您在 Edge AI Studio 中输入的内容相匹配(可能是 115200、而不是 9600)

    如果您仍遇到连接问题、能否在 Edge AI Studio 底部附加错误消息? 它应该看起来像这样  

    此致、  

    Morgan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morgan-San:

    >1. 在尝试在 Edge AI Studio 中连接 LaunchPad 之前、请确保已将固件刷写到 LaunchPad 上。 我建议刷写我们的一个 SDK 示例、然后尝试连接到器件。
    =>我刷写了以下工程的执行文件。  
    * motor_fault_data_capture_LP_MSPM0G5187_nortos_ticlang

    >2. 请在设备管理器中查看与 LaunchPad UART 关联的 COM 端口。 请在选择端口并连接器件时使用该 COM 端口。
    =>我在 LP_MSPM0G5187 上运行了上述项目。 这里是设备管理器信息。
    COM8 似乎是应用程序 UART 端口。


    和波特率是 115200。


    >当您选择端口并连接到设备时、请使用该 COM 端口。


    最后、我可以连接 LP-MSPM0G5187。

    注意:我注意到我的问题是在程序运行后引起的。 断开 COM 端口后、似乎需要对 EVM 重新上电。

    但是,我还有另一个问题。

    *如上所示将 EVM 连接到 Edge Cloud AI 后、我执行了“开始捕获“。 但是、我无法获得如下所示的任何数据。


    我将查看更多详细信息、但让我确认以下内容。

    *我不确定“Vib 传感器“作为传感器的选择是否正确。 我使用 ADXL355。
    根据上述工程的自述文件、我似乎应该设置“Data Capture“模式。 但是、我不确定上述设置对应于“Data Capture“模式。
    从 EDGE AI Studio 的角度来看、设置是否不正确?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉我误连接了 EVM 和传感器的某个引脚。
    我可以将 EVM 连接到传感器并在边缘 AI 上捕获数据。 我将关闭该主题。

    BR、