This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:有关如何添加安全密钥的 AM4376 文档

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1658274/am4376-am4376-documentation-on-how-to-add-secure-keys

器件型号: AM4376

我的客户正在调查他们当前产品的 CRA。 它们使用 AM4376 的型号。 它们用于此目的的器件型号如下:

AM4376BZDNA100

AM4376BZDNA80

 

他们已在较新的工程上使用 AM62A、并熟悉密钥编写器方法: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AagJ-8QGXM582KzTgxFZbA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

 

他们从调查中了解到、他们需要使用安全密钥过渡到 AM4376 版本。 他们将需要改装板、并弄清楚如何添加安全密钥(希望我们可以复制上面链接的 AM62A 方法)。  

 

我的问题是:

  1. AM437x 器件数据表显示安全密钥仅在 AM437xHS 器件上可用、对于 AM4376 型号、哪些 OPN 被视为“AM437xHS 器件“? 我的客户表示他们对 AM4376BZDNA100S 感兴趣、但我在 TI.com 上找不到该 OPN、并且 DS 中不清楚。
  2. 您是否可以与我分享关于 AM4376 HS 器件的 Keywriter 信息以便与客户分享? 与 AM62x Academy (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AagJ-8QGXM582KzTgxFZbA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST) 中 AM62x 的上面链接类似。 我在 AM4376 的 SDK 发布说明 (https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/11_02_05_02/exports/docs/devices/AM437X/linux/index.html) 中找不到任何内容、并且在 AM62Ax 发布说明 (https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/11_01_07_05/exports/docs/devices/AM62AX/index.html) 中也找不到任何内容
  3. AM4376 HS 和 AM62Ax 器件的 Keywriter 流程是否完全正确? 他们能否复制他们对 AM62A 所做的工作? 如果它们不同、您能帮助我了解它们有多不同吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题 3、我想问 AM4376 和 AM62Ax 的 Keywriter 过程是否 完全相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    -我们有 AM437x 安全资源门户,其中的安全配套资料/工具等.. 托管的。 客户需要通过链接申请门户访问权限
    https://www.ti.com/drr/opn/AM437X-RESTRICTED-SW

    - AM437x 是基于 ARM Cortex-A9 的上一代 SoC、SoC 级安全架构/流程与 AM62xx SoC 系列不同。 AM437x Keywriter 与 AM62xx 完全不同。

    此致、
    - Hong