Other Parts Discussed in Thread: AM4376
器件型号: AM4376
我的客户正在调查他们当前产品的 CRA。 它们使用 AM4376 的型号。 它们用于此目的的器件型号如下:
AM4376BZDNA100
AM4376BZDNA80
他们已在较新的工程上使用 AM62A、并熟悉密钥编写器方法: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AagJ-8QGXM582KzTgxFZbA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
他们从调查中了解到、他们需要使用安全密钥过渡到 AM4376 版本。 他们将需要改装板、并弄清楚如何添加安全密钥(希望我们可以复制上面链接的 AM62A 方法)。
我的问题是:
- AM437x 器件数据表显示安全密钥仅在 AM437xHS 器件上可用、对于 AM4376 型号、哪些 OPN 被视为“AM437xHS 器件“? 我的客户表示他们对 AM4376BZDNA100S 感兴趣、但我在 TI.com 上找不到该 OPN、并且 DS 中不清楚。
- 您是否可以与我分享关于 AM4376 HS 器件的 Keywriter 信息以便与客户分享? 与 AM62x Academy (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AagJ-8QGXM582KzTgxFZbA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST) 中 AM62x 的上面链接类似。 我在 AM4376 的 SDK 发布说明 (https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/11_02_05_02/exports/docs/devices/AM437X/linux/index.html) 中找不到任何内容、并且在 AM62Ax 发布说明 (https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/11_01_07_05/exports/docs/devices/AM62AX/index.html) 中也找不到任何内容
- AM4376 HS 和 AM62Ax 器件的 Keywriter 流程是否完全正确? 他们能否复制他们对 AM62A 所做的工作? 如果它们不同、您能帮助我了解它们有多不同吗?
谢谢你。