This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:MDIO 接口支持的最大 MDC 时钟频率是多少?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6422, AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1657710/am6422-what-is-the-maximum-supported-mdc-clock-frequency-for-the-mdio-interface

器件型号: AM6422
Thread 中讨论的其他器件: AM620-Q1

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 AM6422 处理器开发定制电路板设计、并检查 MDC/MDIO 接口的规格。

默认情况下、MDC 频率根据标准在 2.5MHz 下配置。 但是、我想知道 AM6422 MDIO 控制器可以合法支持和输出的最大频率吗?

您能否从硬件/TRM 的角度提供最大 MDC 频率(例如,在 MDIO_CONTROL 寄存器中调整时钟分频器时)? 此外、如果以更高的速度运行 MDIO 时、有任何特定的时序限制或建议、请告诉我。

谢谢!

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    感谢您联系 TI Sitara MPU 硬件应用支持团队。

    请允许我花一些时间检查并在一天或两天内回复。

    我感谢你的耐心!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    可以帮助解决这个问题吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    很抱歉我的反应迟来了!

    CPSW3g 和 PRU-ICSS MDIO 硬件应允许最大 MDC 频率根据 AM64x 数据表 MDIO 时序特性高达 2.5MHz、但根据 AM64x 器件版本 1.0、2.0、在 AM64x SoC SR1.0 (器件版本) 和最新 SR2.0 中、由于以下 公告文章中描述的问题、该频率存在硬件限制:i2329 和 i233。

    有关这些限制的更多信息以及如何应用 MDIO 手动模式权变措施以允许 MDIO 运行、请参阅    AM64x 器件版本 1.0、2.0 的公告 i2329 和 i2331。  

    以下是 i2329 中重要内容的摘录:

    应使用对 MDC 信号进行软件位拆裂的手动模式 MDIO 驱动程序。 这意味着时钟不应通过 MDIO 硬件状态机生成、该状态机应被禁用、而是通过软件线程在启用的 MDIO 手动模式下直接切换 MDC 引脚。 因此、 随时间推移、MDC 脉冲序列频率性能可能取决于 CPU 工作负载。

    有关如何实现足够的 MDIO.MDC 时钟频率的更多信息、您可能需要参阅以下主题。 尽管如此、关于 AM620-Q1、所述的错误行为和权变措施相同:  

    AM620-Q1:勘误表 i2329、有关更改 MDIO MDC 频率的线程

    AM625:手动模式下的 MDC 频率

    另请考虑 i2331 公告权变措施 — 在 PORz 事件后立即访问 CPSW3g/PRU-ICSS MDIO 或其他寄存器时、  

    如果此主题回答了您的问题、请告诉我?

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov