This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 封装引脚到芯片延迟/长度

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653810/tms570lc4357-tms570lc4357-package-pin-to-die-delay-length

器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43

您好:

 

我找不到 TMS570LC4357 的任何有关从封装引脚/焊球到芯片本身延迟长度的信息。 我检查了 LAUNCHXL2-570LC43 的设计文件、但这里也不包含任何封装引脚长度信息。 是否有按引脚列出的文档?  

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的联系。 您可以确保 TMS570LC4357 的任何公开文档中不包括封装引脚到芯片延迟/长度数据、这种信息在数据手册、TRM 或 LAUNCHXL2-570LC43 参考设计文件中不包括。

    然而、封装寄生数据的最佳起点是 该器件的 IBIS 模型、该模型已公开、通常包括可用于推导有效引脚到芯片延迟的每引脚封装 R/L/C 值:

    特别是 IBIS 文件应包含 具有 R/L/C 寄生效应的每引脚部分数据、这是引脚对芯片电气特性最接近的公开表示形式。

    如果 IBIS 封装数据不足以满足您的需求、例如如果您需要物理布线长度或每个焊球的传播延迟细分、请告知我、我可以调查我们的封装工程团队是否可以提供更多详细信息。 这将有助于了解:

    • 您正在分析哪些特定的引脚或接口?
    • 这是用于信号完整性仿真、时序闭合还是偏斜匹配?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zackary、

    感谢您的快速答复。 每个封装焊球最好获得物理布线长度数据(或等效的传播延迟-两者都没有问题)。

    目前、我正在仅查看默认 EMAC MII 和 MDIO 引脚的偏斜匹配*、但如果针对整个封装知道该信息、如果未来其他引脚需要偏斜匹配、很适合获得完整的图片。  

    *具体地说,这是:T4,V3、U3、T3、U4、 U5、U6、U7、G4、T2 R1、U8、E4、V4、W4、 T9、F4

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    让我将此主题发送给合适的人员、为您提供更多信息。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang 

    尊敬的 QJ:

    我们是否有客户请求的任何信息?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我没有这种信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    正如 QJ 提到的、我们没有这个信息。

    我们仅提供以下重点硬件设计材料:  

    --
    此致、
    Jagadish。