This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:通过以太网 RMII 进行引导回退

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM620-Q1, SK-AM62B-P1, SK-AM62-LP, DP83825I, AM625-Q1, AM623, AM625SIP, SYSCONFIG, AM62D-Q1, SK-AM62B, SK-AM62-SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649830/am625sip-booting-fallback-over-ethernet-rmii

器件型号: AM625SIP
Thread 中讨论的其他器件: DP83825I、 AM625-Q1、AM625 、AM623 、AM620-Q1、 、 SysConfig、 AM62D-Q1 、SK-AM62B-P1、SK-AM62-LP、 SK-AM62B、 SK-AM62-SIP

您好、

简言之、问题在于我们在以太网端口 (RMII) 上没有收到任何 BOOTP 消息、 eth 收发器是 DP83825I。 我们将其与另一个 MPU 一起用在另一个电路板上、收发器设计在此处工作。 RJ45 端口的 LED 亮起并对传入的数据包做出反应。

所有电源轨看起来正常、主振荡器(25MHz 晶体)也正常。 唤醒 LF 和 MAIN 都是晶体、因此没有外部振荡器。

TI SK 开发板的设计。 Boot 0-7:1100 0010 Boot 8-15:0000 1100

任何指针或已知问题/gotchas 都将不胜感激

此致、
Mattias