This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:过孔在过孔通道内部的使用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653259/am62p-q1-usage-of-vias-inside-via-channels

器件型号: AM62P-Q1
主题: AM62P 中讨论的其他器件

您好团队:

我对过孔在过孔通道内部的使用有疑问。  

image.png

建议使用过孔尺寸和间隙:

image.png

正如您具有过孔通道的图片中所示、如果我将建议的过孔(孔 0.2mm、焊盘 0.45mm)放在通道内、则 BGA 焊盘的间隙小于建议的 0.1mm、主要是 0.08mm。

image.png

您能否建议如何使用具有建议宽度/间距的过孔信道?

 

此致、

Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、  

    感谢您的查询。

    我来回顾一下反馈意见。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    请问这是否有任何更新?

    此致、

    Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、  

    感谢您的跟进。

    请参阅我从专家那里收到的以下意见:

    过孔通道的主要目的是取消填充 BGA、以便图片中所绘制场景不会实现。 即使四个 BGA 焊盘中的一个未组装、它们也可以将 PTH 过孔远离其余三个以满足 0.1mm 建议。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     过孔不能装入 4 个 BGA 焊盘之间的过孔通道、我必须为其移除一个焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    我假设查询与同一线程和工程相关。

    a via 不能容纳在 4 个 BGA 焊盘之间的过孔通道中、我必须为它移除一个焊盘?

    焊盘作为封装的一部分移除、

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 根据数据表、如果使用建议的间距和过孔尺寸、则可以在 4 个焊盘之间放置过孔。 我尝试过这个、但它不合适。 如何实现数据表中的布线?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    谢谢你。

    https://www.ti.com/lit/an/sprad96b/sprad96b

    如果使用建议的间距和过孔尺寸、则可以在 4 个焊盘之间放置过孔。

    您是否参考了上述文档。

    以下部分讨论了使用 VCA 的优势。

    我怀疑该查询是关于 迂回的 3 宽度/间距建议、而不是 VCA。 我认为我的理解是正确的。  

    让我与专家核实并为您提供最新信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 有关可以放置过孔的区域(如果在 4 个焊盘之间)是否有任何新闻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    谢谢你。

    我正在跟踪查询。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    仅供参考、已收到输入。

    4mil 布线最小值可能不适用于过孔到 BGA 焊盘间距。 如果要覆盖过孔到 BGA 焊盘间距、则 AM62P EVM 不满足最小值。
    如下所示、EVM 上的过孔到焊盘间距最小为 3.08mil ~ 0.8mm(检查以黄色圈出的空气间隙)。


    我们 还检查了 AM62Px 迂回指南(修订版 B)中表 3-1 列出的其他 PCB 特性 :
    过孔焊盘直径、孔尺寸、迂回层、BGA 焊盘尺寸均与表相匹配。

    其他意见

    最小布线宽度为 3.2mil、间距为 3.1mil。

     在整个电路板上、从任何铜到铜之间的间距都适用。  

    爵士、焊盘尺寸为 13mil 圆、阻焊层开孔为 4mil。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    根据上述观察结果、我们可能会更新  AM62Px 迂回指南(修订版 B)中表 3-1 列出的 PCB 特性

    此更新计划在下一个版本中进行

    此致、

    Sreenivasa.