This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:M4 上的 MCSPI 在仅 MCU 模式下不发送

Guru**** 2961760 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1661489/am625-mcspi-on-m4-does-not-transmit-during-mcu-only-mode

器件型号: AM625
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的支持部门:

我目前正在 AM62x M4 内核上开发一个应用、负责系统电源管理。 当主内核处于睡眠状态时、M4 内核应使用 SPI 控制某些外设。 因此、理念是使用 MCSPI。 我已使用 SysConfig 配置了 MCU_SPI0。 我注意到、在仅 MCU 模式期间、SPI 通信中断。 我仅在 MCU 期间检查了 SPI 传输 (MCSPI_TRANSFER) 的状态、结果都返回、状态成功。 但是、输出端没有数据或时钟。当器件退出仅 MCU 模式时、它会像往常一样继续执行 SPI。

配置期间是否忘记设置?

此致、

Job Meulenbeld

(下面显示了一个进入仅 MCU 模式 10 秒的测试程序)

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能与硬件相关、而不是在 M4 内核上。 我将在我这边进一步研究这一点。