Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的 Champ:
是否可以为 TI EVM(包括 GP 和 SK EVM)下载任何现有的.syscfg 文件?
Linux 和工业通信 SDK 都可以正常工作。
Br、Rich
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的 Champ:
是否可以为 TI EVM(包括 GP 和 SK EVM)下载任何现有的.syscfg 文件?
Linux 和工业通信 SDK 都可以正常工作。
Br、Rich
您好 Rich、
对于 EVM 和 SK、示例 sysconfigs 可从 MCU+SDK 下载。
此致、
Vinu
Vinu
感谢您的反馈。
MCU+ SDK 确实具有 example.syscfg、其包含“basic“syscfg、具体取决于不同的示例。
对于建议的 example.syscfg、它仅包含 UART 引脚、但不包含所有其他外设。
客户期望的 syscfg 涵盖当前的 EVM 物理硬件映射(至少是固定外设,某些外设可能有替代选项)。
在旧的 SysConfig 工具中、默认加载设置可以作为 EVM 的基础、但现在它是空工程。
是否可以在 SysConfig 工具中本地为每个 EVM 创建 syscfg、以便客户可以从它开始。
Br、Rich
您好 Rich、
如果您需要 EVM 的默认引脚多路复用配置、可在产品页面的下载下找到该配置

我想分享下面的链接。
https://www.ti.com/tool/download/TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION
此致、
Vinu
Vinu
通常、设计原理图时只有硬件工程师才会使用 SysConfig 工具。
SysConfig 工具也是硬件工程师安排引脚分配的有用工具。
相比之下、要从头开始构建整个引脚分配、可以使用 EVM 默认设置作为参考并从该示例开始进行修改。
DTS 中的示例不能直接用作 syscfg 文件、Linux 中有许多 DTS、RTOS 中有不同的示例(全部是部分的和简单的)。
我假设您提供的文件可能是一个简单的 syscfg 文件、但它是一个安装文件 (.exe)、由于 TI 安全措施、我无法安装它。
我想分享下面的链接。
https://www.ti.com/tool/download/TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION
我还想知道我们是否有其他 Sitara EVM 的类似链接、以及该链接是否为 EVM 提供了默认的 syscfg。
Br、Rich
您好 Rich、
该线程已被归类为 Linux 查询、因为查询包含 Linux 关键字。
但是、这似乎更多地是硬件查询、而不是 Linux 查询、因为 Linux 使用 DT 中给出的 pinmux 配置。 引脚多路复用与操作系统无关。
引脚多路复用配置当前仅适用于 AM64 器件。 请参阅: AM6442:提供有关为 DTS 生成 Pinmux 设置的帮助
我建议创建另一个一般查询(对于相关的 EVM)、该查询将分配给正确的硬件团队。
此致、
Vinu