This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:是否有人可以提供适用于 AM6442 GP EVM 的 SysConfig 文件?

Guru**** 2962550 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1660187/am6442-can-someone-provide-a-sysconfig-file-for-am6442-gp-evm

器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 Champ:  

 

是否可以为 TI EVM(包括 GP 和 SK EVM)下载任何现有的.syscfg 文件?  

Linux 和工业通信 SDK 都可以正常工作。

 

Br、Rich

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    对于 EVM 和 SK、示例 sysconfigs 可从 MCU+SDK 下载。

    示例: https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/blob/release/am64x_am243x_am273x/11.02.00/examples/hello_world/am64x-evm/a53ss0-0_freertos-smp/example.syscfg

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinu  

    感谢您的反馈。

    MCU+ SDK 确实具有 example.syscfg、其包含“basic“syscfg、具体取决于不同的示例。  

    对于建议的 example.syscfg、它仅包含 UART 引脚、但不包含所有其他外设。  

    客户期望的 syscfg 涵盖当前的 EVM 物理硬件映射(至少是固定外设,某些外设可能有替代选项)。

    在旧的 SysConfig 工具中、默认加载设置可以作为 EVM 的基础、但现在它是空工程。  

    是否可以在 SysConfig 工具中本地为每个 EVM 创建 syscfg、以便客户可以从它开始。  

    Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    如果您需要 EVM 的默认引脚多路复用配置、可在产品页面的下载下找到该配置

    我想分享下面的链接。

    https://www.ti.com/tool/download/TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinu  

    这是一个新的发布文件、软件包是一个.exe 文件、我可以成功下载该文件、但它显示已被 TI 安全部门阻止。  

    这是 pinmux 工具本身吗? 我认为这只是一个.txt 文件。 为什么它是.exe 文件?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinu  

    是否还有适用于其他 TI 处理器 EVM 的 syscfg 文件?  

    我无法通过搜索从 TI.com 访问链接。

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    分配的工程师今天将休假、回来后将解决此问题。

    谢谢、

    JOMY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    我找不到其他 EVM 的 SysConfig 文件。

    您能否解释一下为什么需要这样做? 询问是否所有此引脚多路复用信息都已存在于 DTS 中。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinu  

    通常、设计原理图时只有硬件工程师才会使用 SysConfig 工具。  

    SysConfig 工具也是硬件工程师安排引脚分配的有用工具。  

    相比之下、要从头开始构建整个引脚分配、可以使用 EVM 默认设置作为参考并从该示例开始进行修改。  

    DTS 中的示例不能直接用作 syscfg 文件、Linux 中有许多 DTS、RTOS 中有不同的示例(全部是部分的和简单的)。

    我假设您提供的文件可能是一个简单的 syscfg 文件、但它是一个安装文件 (.exe)、由于 TI 安全措施、我无法安装它。

      

    我想分享下面的链接。

    https://www.ti.com/tool/download/TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION

    我还想知道我们是否有其他 Sitara EVM 的类似链接、以及该链接是否为 EVM 提供了默认的 syscfg。  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    该线程已被归类为 Linux 查询、因为查询包含 Linux 关键字。  

    但是、这似乎更多地是硬件查询、而不是 Linux 查询、因为 Linux 使用 DT 中给出的 pinmux 配置。 引脚多路复用与操作系统无关。

    引脚多路复用配置当前仅适用于 AM64 器件。 请参阅:  AM6442:提供有关为 DTS 生成 Pinmux 设置的帮助 

    我建议创建另一个一般查询(对于相关的 EVM)、该查询将分配给正确的硬件团队。

    此致、
    Vinu