This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:CPSW3G 相关问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653231/am620-q1-cpsw3g-related-questions

器件型号: AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: AM623、 DP83869

您好团队:

我的客户正在提出使用 AM620-Q1 作为低端汽车网关的 RFQ 提案。

这方面有两个问题。

  1. 数据表如下所示说明了以太网功能。
    image.png
    问: “OR“是否表示当 CPSW3G 配置为 L2 开关模式且未处于开关模式时、两个接口都受支持? 例如:一个端口使用 RGMII 接口、另一个端口使用 RMII 接口。
  2. 是否有办法支持 AM620-Q1 的 SGMII 接口? 采用本机还是通过转换器 IC?

谢谢。

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    感谢您的研究。

    Q: “或“表示当 CPSW3G 配置为 L2 开关模式而不处于开关模式时、两个接口都受支持吗? 例如:一个端口使用 RGMII 接口、另一个端口使用 RMII 接口。

    请参阅 AM62x TRM 千兆位以太网交换机 (CPSW3G) 一章的“ CPSW0 特性“一节:

    我知道、两个外部 CPSW 以太网 MAC 控制器端口分别在端口 1 (RMII1、RGMII1) 和端口 2 (RMII2、RGMII2) 上支持 RMII 和 RGMII、并且可配置为作为两个独立的 MAC 端口运行。  我还知道 CPSW3G 可以配置为 3 端口交换机、并在端口 1 RMII 和端口 2 RGMII 之间实现 IEEE 802.1Q-硬件桥接器。

    是否有办法支持 AM620-Q1 的 SGMII 接口? 无论是本地还是通过转换器 IC?

    AM62x 数据表指定仅支持 RGMII 和 RMII。 AM62x TRM 明确指定 AM62x CPSW3G 不支持 SGMII 和 GMII:

    您还可以参阅以下 AM623 主题:

    AM62x:不支持 GMII 和 SGMII

    请允许我用一些时间与我们的以太网专家核对我的结论和将 RGMII 转换为 SGMII 的可能 IC 解决方案。 我将尝试向您确认(最早在本周中期)。

    谢谢!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    数据表说明了有关以太网功能的以下内容。
    image.png
    问: “OR“是否表示当 CPSW3G 配置为 L2 开关模式且未处于开关模式时、两个接口都受支持? 例如:一个端口使用 RGMII 接口、另一个端口使用 RMII 接口。

    CPSW3G 可配置为 3 端口交换机或 2 个具有独立 MAC 的外部以太网接口。

    当 CPSW3G 配置为 2 个独立的 MAC 时、您可以在端口(用于 RGMII)和端口(用于 RMII)上配置。

    当作为开关时、我怀疑爬虫程序必须配置为相同的接口。

    您能分享一下这个用例吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    是否有办法支持 AM620-Q1 的 SGMII 接口? 无论是本地还是通过转换器 IC?

    我不知道我们分析过或向客户建议过的转换器 IC。

    AM62x 或 AM64x 不支持 SGMII。

    您能否描述用例 — 这是否用于连接到 SFP 模块?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您能否描述用例 — 这是否用于连接到 SFP 模块?

    在检查用例时、您还能要求客户确认他们是否考虑了支持 RGMII 以及 SGMII 作为一种可能方法的 EPHY。 预计这将是一种复杂但可能的方法。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    我想检查您是否有机会咨询 EPHY 团队。

    DP83869 似乎支持 RGMII 和 SGMII。

    请检查 EPHY 团队是否支持类似的用例。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    请参阅以下 E2E:

     DP83869HM:SGMII-RGMII 桥接模式搭接 

    https://www.ti.com/lit/an/snla318/snla318.pdf

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa ,

    该用例需要将 AM620-Q1 连接到外部多端口 NXP 以太网交换机。 它们未连接到 AM620-Q1 的 PHY。

    感谢您分享的信息!

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    谢谢你。

    请查看上述 DP83869 信息、并如有任何其他问题、请联系 EPHY 团队。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    其他参考:

    (5) DP83869HM:桥接 RGMII 转 SGMII、MAC 转 MAC 配置 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    其他参考:

    (+) DP83869HM:在内部系统中 DP83869HMRGZT 是否支持 RGMII-SGMII 桥接运行模式? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    广告讨论、我即将结束主题。

    这些答复是有帮助的。 我还将回复发送给接口(客户)

    此致、

    Sreenivasa.