This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM:将 UART 调试控制台从 MAIN_uart0 更改为 MAIN_uart1

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1658642/tda4vm-q1-tda4vm-change-the-uart-debug-console-from-main_uart0-to-main_uart1

器件型号: TDA4VM-Q1

您好:

我需要在基于 J721e 的电路板上将 UART 调试控制台更改为 MAIN_uart1。
串行接口在电路板和主机 (PC) 之间使用 minicom 工作。

我发现之前对此进行了讨论、但这不起作用。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1579478/tda4vm-change-the-uart-debug-console

在 u-boot 中、我在 u-boot 器件树中添加了一些属性:

+&MAIN_uart1{
+  bootph-全部;
+  /*与此平台上的 ATF 共享*/
+  电源域=<&K3_PDS 278 TI_SCI_PD_Shared>;
+};
 
&MAIN_uart1_pins_default{
+  bootph-全部;
+};

我更新了 u-boot 环境

+console=ttyS3115200n8.
+args_all=setenv optargs earlycon=ns16550a、mmio32、0x02810000

我更新了 optee-OS 和 ATF 软件包使用 MAIN_uart1(来自 meta-ti)

TFA_K3_USART =“0x1“
+OPTEE_K3_USART =“0x1“

正如、是否仍然使用 MAIN_uart0、但我开始在 MAIN_uart1 中看到 optee 日志。

到目前为止、我更新了 stdout-path 属性:

   选择了{
+    stdout-path =“serial3:115200n8“;
   };

通过此更改、不会引导任何内容。
我只能在 wkup_uart 端口看到一些字符

我是否还需要更新 arch/arm/mach-k3/r5/j721e/clk-data.c?

我尝试过(没有成功):  


  CLK_DIV_DEFFREQ(“USART_Programmable_clock_divider_out0“、“hsdiv4_16fft_main_1_hsdivout0_clk“、0x1081c0、0、2、 0、048000000)、
+  CLK_DIV_DEFFREQ(“USART_PROGRAMMER_CLOCK_DIVIDER_OUT1“、“hsdiv4_16fft_MAIN_1_hsdivout0_clk“、0x1081c4、0、2、 0、048000000)、
   CLK_DIV_DEFFREQ(“USART_Programmable_clock_divider_out2“、“hsdiv4_16fft_main_1_hsdivout0_clk“、0x1081c8、0、2、 0、048000000)、


+  DEV_CLK (278、2、“USART_Programmable_clock_divider_OUT1“)、
+  DEV_CLK (278、3、“k3_PLL_ctrl_wrap_main_0_chip_div1_clk_clk“)、

 默认情况下、是否存在与可能使用 MAIN_uart0 为 J721e EVM 构建的 DM 固件相关的任何问题?

此致、
罗曼语