请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMDS64EVM
您好、
1 年前,我与卢卡·库斯图拉一起关注线程。
我使用的是:
工业 SDK:11.00.00.13、还包括 Processor SDK 11.02.08.02
我可以从主机 PC ping R-Core 端。
我可以到达 A53 内核侧(尝试 ping A53 内核侧时可以看到 arp 请求)。 但我无法获得答案。
最后、我收到以下消息:
[1069.922564] rpmsg_eth virtio0.ti.icve.–1.13 eth2:TX 缓冲区已满 63
这似乎是从 A53 到 R5 内核的反向路径上的问题。
未调用 LWIPIF_LWIP_IC_recv! 可能存在一些计时器问题?
这方面的问题可能是什么? 你有什么问题吗?
非常感谢!
BR Dominik