This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:内核隧道以太网 IP SDK 11 不工作

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1664954/tmds64evm-intercore-tunneling-ethernet-ip-sdk-11-not-working

器件型号: TMDS64EVM

您好、

1 年前,我与卢卡·库斯图拉一起关注线程。

我使用的是:

工业 SDK:11.00.00.13、还包括 Processor SDK 11.02.08.02

我可以从主机 PC ping R-Core 端。

我可以到达 A53 内核侧(尝试 ping A53 内核侧时可以看到 arp 请求)。 但我无法获得答案。

最后、我收到以下消息:

[1069.922564] rpmsg_eth virtio0.ti.icve.–1.13 eth2:TX 缓冲区已满 63

这似乎是从 A53 到 R5 内核的反向路径上的问题。

未调用 LWIPIF_LWIP_IC_recv! 可能存在一些计时器问题?

这方面的问题可能是什么? 你有什么问题吗?

非常感谢!

BR Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不得不改变 R-Core 方面的几件事情。

    它现在运行良好、但并不平凡。

    我希望一些例子有更清晰的结构。

    BR Dominik