This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 AM64442 (SK 和 EVM)上有一个使用 RPMSG 的 R5F 项目,该项目有效。 DebugP_log()正确记录到与 Linux 共享的内存中。 我可以在/sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/trace0中看到我的所有 DebugP_log()输出。 我可以使用 Linux 的 rpmsg_cha_simple 示例与 RPMSG 通信。
我修改 syscfg 文件以添加 UART。
DebugP_log()停止工作。
RPMSG 使用 rpmsg_cha_simple 返回错误进行测试,但未检测到通道。
在对 Module_clockSetFrequency()的调用中向下跟踪到 ti_POWER_clock _config.c。 该代码使用下表和 UART 的条目。
如果我 没有初始化 UART 时钟,那么 RPMSG 和 DebugP_log()到 trace0的工作正常。
如果我确实初始化 UART 时钟,RPMSG 和 DebugP_log()到 trace0会立即停止工作。
作废 Module_clockSetFrequency (作废)
{
Int32_t 状态;
UINT32_t I = 0;
DebugP_log (“Module_clockSetFrequency ()-项\n”);
while (gSocModulesClockFrequency[I].moduleId!=SOC_MODULES _END)
{
DebugP_LOG (“Module_clockSetFrequency ()- SOC_moduleSetClockFrequency (%lu,%lu,%lu)”,
gSocModulesClockFrequency[I].moduleId,
gSocModulesClockFrequenc[I].clkId,
gSocModulesClockFrequenc[I].clkRate);
状态= SOC_moduleSetClockFrequency (
gSocModulesClockFrequency[I].moduleId,
gSocModulesClockFrequenc[I].clkId,
gSocModulesClockFrequenc[I].clkRate
);
DebugP_assertNoLog (状态= SystemP_Success);
I++;
}
}
SOC_ModuleClockFrequency gSocModulesClockFrequency []={
//{ TISCI_DEP_UART0, TISCI_DEP_UART0_FCLK_CLK, 960000},
{ SOC_MODULES _END,SOC_MODULES _END,SOC_MODULES _END },
};
???如何在同一程序中同时使用 UART 和已在运行的 RPMSG/CudgP_log()到 trace0??
UART 由 R5F 内核用户。
我有两个项目。
第一个使用 RPMSG 和 DebugP_log()共享内存并正常工作。
第二个使用 Matlab 和 UART,并且工作正常。
尝试合并这两个项目会导致在执行任何 MATLAB 代码之前出现故障。
故障发生在 SOC_moduleSetClockFrequency()调用期间。 在调用 Debug_log()之前,调用显示在 Linux 上的 trace0共享内存日志中。 呼叫后,Linux 上的 trace0日志中不再显示任何项目。
我只能在应用程序完全启动后测试 RPMSG 代码,因此我无法肯定 RPMSG 被该调用杀死,但如果我注释掉 了 gSocModulesClockFrequency 中的初始化程序条目, 这会导致 while 循环不运行,RPMSG 工作正常。 如果我留在条目中,则使用 rpmsg_cha_simple 进行测试失败:
root@am64xx-EVM:~# rpmsg_cha_simple -r 2.
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到与 virtio0.rpmsg_chrdev.-1.14匹配的 rpmsg_Ctrl 设备
无法创建端点设备:成功
测试状态:失败
您好,
对延迟回复表示歉意。 自上一篇帖子以来是否有任何变化?
此致,
尼克