“线程”中讨论的其它部件:DRA821, CSD, TEST
您好,
我们正在使用带有 TISDK 08.01 QNX 和 RTOS 映像的 DRA821 EVM。
按照说明,我们按照以下说明烧毁了 SDCARD
cd ${PSDK_QNX_PATH}## 删除 bootfs rm -RF <path_to_SD_card_mount_dir>/boot/* ##复制 PSDK QNX 二进制文件+ QNX FS CP -fv ${PSDK_QNX_path}/bootfs/* path_to_sd_card_mount_dir>/boot ##复制 SPL-Uboot CP -fv ${PSDK_QNX_path}/QNX/脚本/u-boot/uEnv_j7200.txt <path_to_SD_card_mount_dir>/boot/uEnv.txt cp -fv ${PSDD_linux_uBoot_path}/tiboot3.bin path_to_sd_card_mount_dir>/boot cp -fv ${PSDK_linux_uBoot_path}/tispl.bin path_to_sd_card_mount_dir>/boot cp -fv ${PSDK_LINUBoot_path}/u-boot.img 从 rootfs 上删除现有文件:sudo rm -rf <path_to_SD_card_mount_dir>/rootfs/*##复制远程 proc 映像 sudo mkdir -p <path_to_SD_card_mount_dir>/rootfs/lib/firmware cp -fv_firmware_f_cp_zenworks_f_path/fcp_f_v_fcp_fcp_prox_cp_prox_cp_f_f_mount_cp_cp_cp_f_cp_cp_cp_nt_tru_f_f_f_7,200 sudo 路径上行路径 |
EVM 启动 QNX 图像,但我们看不到任何与 ethfw 相关的日志。
上述 R5F 图像在文件系统上似乎可用,但如何加载? 请找到下面的日志,并告诉我们是否有任何步骤来将 ethfw 加载到 R5内核上?
|
U-Boot SPL 2021.01-g15769936a5 (2021年12月21日- 15:57:07 +0000) 注意:BL31:v2.5 (发行版):08.01.00.006—脏污 U-Boot SPL 2021.01-g15769936a5 (2021年12月21日- 15:43:01 +0000)
SoC:J7200 SR1.0 输入:串行@2800000 系统页面,网址为 phys:0000000080011000 user:ffff8040254000 kern:ffff8040251000 J7200-EVM@QNX:/ti_FS# CD / J7200-EVM@QNX:/# ls -al /dev/sd* J7200-EVM@QNX:/# slay IO-pkt - v6-HC 1月01日02:03:32.868 iopkT.499725 main_buffer 0 ipsec:初始化安全关联处理。 01年1月01日02:03:32.896 IO_pkT_v6_HC.499725 0 --- 在线--- 1月01日02:03:32.896 IO_pkT_v6_HC.499725 slog* 0 cpsw_entry:524 entry --> 1月01日02:03:32.898 io_pkT_v6_HC.499725 slog 0远程设备(核心:mcu1_0)..... 01年1月01日02:03:32.898 IO_pkT_v6/ HC.499725 slog 0远程设备框架端点已找到。 远程 Core ID:3,远程端点:26 01年1月01日02:03:32.898 io_pkT_v6._HC.499725 slog 0连接到“mppu_1_0_ethswitch-device-0” 01年1月01日02:03:32.898 io_pkT_v6_HC.499725 slog 0 CPSW5G:连接到 CpswProxy 服务器。 |
非常感谢!
斯瓦普纳