This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:TISDK 08:01 QNX,RTOS -如何在 R5F 上加载 Ethfw 图像

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1072349/dra821u-tisdk-08-01-qnx-rtos---how-to-load-ethfw-image-on-r5f

部件号:DRA821U
“线程”中讨论的其它部件:DRA821CSDTEST

您好,

我们正在使用带有 TISDK 08.01 QNX 和 RTOS 映像的 DRA821 EVM。

按照说明,我们按照以下说明烧毁了 SDCARD

                
cd ${PSDK_QNX_PATH}##
删除 bootfs
rm -RF <path_to_SD_card_mount_dir>/boot/*
##复制 PSDK QNX 二进制文件+ QNX FS
CP -fv ${PSDK_QNX_path}/bootfs/* path_to_sd_card_mount_dir>/boot
 ##复制 SPL-Uboot
CP -fv ${PSDK_QNX_path}/QNX/脚本/u-boot/uEnv_j7200.txt <path_to_SD_card_mount_dir>/boot/uEnv.txt
cp -fv ${PSDD_linux_uBoot_path}/tiboot3.bin path_to_sd_card_mount_dir>/boot
cp -fv ${PSDK_linux_uBoot_path}/tispl.bin path_to_sd_card_mount_dir>/boot
cp -fv ${PSDK_LINUBoot_path}/u-boot.img 





从 rootfs 上删除现有文件:sudo rm -rf <path_to_SD_card_mount_dir>/rootfs/*##复制远程 proc 映像 sudo mkdir -p <path_to_SD_card_mount_dir>/rootfs/lib/firmware cp -fv_firmware_f_cp_zenworks_f_path/fcp_f_v_fcp_fcp_prox_cp_prox_cp_f_f_mount_cp_cp_cp_f_cp_cp_cp_nt_tru_f_f_f_7,200 sudo 路径上行路径 

EVM 启动 QNX 图像,但我们看不到任何与 ethfw 相关的日志。

上述 R5F 图像在文件系统上似乎可用,但如何加载? 请找到下面的日志,并告诉我们是否有任何步骤来将 ethfw 加载到 R5内核上?

  

U-Boot SPL 2021.01-g15769936a5 (2021年12月21日- 15:57:07 +0000)
型号:德州仪器(TI) K3 J7200 SoC
主板:J7200X-PM1-SOM 修订版 E2
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.1--v2021.09a (了不起的 LLA)
正在尝试从 MMC2引导
正在启动 ARM64内核上的 ATF ...

注意:BL31:v2.5 (发行版):08.01.00.006—脏污
注意:BL31:建造:15:41:50,2021年12月21日

U-Boot SPL 2021.01-g15769936a5 (2021年12月21日- 15:43:01 +0000)
型号:德州仪器(TI) K3 J7200 SoC
主板:J7200X-PM1-SOM 修订版 E2
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.1--v2021.09a (了不起的 LLA)
检测到:J7X-base-CPB 版本 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
正在尝试从 MMC2引导
am654_sdhci sdhci@4fb0000:pinctrl_select_state_full:uclass_Get_device_By_phandle_id:err=-19


U-Boot 2021.01-g15769936a5 (2021年12月21日- 15:43:01 +0000)

SoC:J7200 SR1.0
型号:德州仪器(TI) K3 J7200 SoC
主板:J7200X-PM1-SOM 修订版 E2
DRAM:4 GiB
闪存:0字节
MMC:sdhci@4f80000:0,sdhci@4fb0000:1.
正在从 MMC 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境

输入:串行@2800000
输出:串行@2800000
错误:串行@2800000
检测到:J7X-base-CPB 版本 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
网络:am65_cpsw_nuss_Slave 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA02102 cpsw_ver:0x6BA82102 ale_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
eth0:以太网@46000000
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前设备
在设备1上找到 SD/MMC
无法加载“BOOT.SCR”
556字节读取(1毫秒)(543 KiB/s)
已从 uEnv.txt 加载 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 uvencmd ...
GPIO:引脚 GPIO@22_17 (GPIO 126)值为1
GPIO:引脚 GPIO@22_16 (GPIO 125)值为0
K3_r5f_rproc r5f@41000000:核心1已在使用中。 rproc 命令不起作用
K3_r5f_rproc r5f@41400000:酷睿2已在使用中。 rproc 命令不起作用
4441980字节,以48毫秒(88.3 mib/s)读取
使用数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 4441980字节:成功!
2744684字节读取时间为30 ms (87.3 MIB/s)
使用数据加载远程处理器3@addr=0x82000000 2744684字节:成功!
7692904字节读取时间为81 ms (90.6 MIB/s)
##正在启动应用程序,网址为0x80080000...
MMU:16位 ASID 44位 PA TCR_EL1=b5183519
CPU0:MPIDR = 8000000
CPU0:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
CPU0:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
CPU0:CLIDR=a200023 LoUU=1 LOC=2 Louis =1
CPU0:L1 Icache 48K linesz=64 set/way =256/3
CPU0:L1 Dcache 32K linesz=64 set/way =256/2
CPU0:L2 Unified 1024K linesz=64 Set/Way=1024/16
正在加载 IFS...decompressing...done
CPU1:MPIDR=8000000001
CPU1:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
CPU1:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
CPU1:CLIDR=a200023 LoUU=1 LOC=2 Louis =1
CPU1:L1 Icache 48K linesz=64 set/way =256/3
CPU1:L1 Dcache 32K linesz=64 set/way =256/2
CPU1:L2 Unified 1024K 线路 z=64 Set/Way=1024/16

系统页面,网址为 phys:0000000080011000 user:ffff8040254000 kern:ffff8040251000
从 vffffffff80600883c0开始下一个程序
所有 ClockCycles 偏移均在容差范围内
欢迎使用 TI J7200 EVM 板上的 QNX Neutrino 7.1.0!
正在启动随机服务...
正在启动串行驱动程序...
正在启动 I2C 驱动程序...
正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... eMMC
正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... SD
正在启动闪存驱动程序...
启动 XHCI 驱动程序
path=0 - am65x
target=0 LUN=0 direct-Access(0)- SDMMC:S0J56X 版本:1.0
正在设置环境变量...
完成...
安装 SD ..
正在查找要运行的用户脚本:/tI_FS/scripts/user.sh
正在运行用户脚本...
user.sh 已调用...
正在设置其他环境变量...
启动 tisci-mgr.
正在启动内存分配器...
启动 tiipc-mgr..
启动 TI IPC resmgr
启动 Tiudma-mgr。
完成...
J7200-EVM@QNX:/

J7200-EVM@QNX:/ti_FS# CD /
J7200-EVM@QNX:/# ls
bin 等 sbin tmp var
dev proc ti_fs usr

J7200-EVM@QNX:/# ls -al /dev/sd*
BRW--- 1根 root 6,0 Jan01 00:00 /dev/sd0
BRW--- 1根根根,1月10日01 00:00 /dev/sd0t12
BRW--- 1根根根,1月11日01:57 /dev/sd0t131
J7200-EVM@QNX:/#安装
IFS 开/键入 IFS
/dev/sd0t12 on /tI_FS type dos (FAT32)

J7200-EVM@QNX:/# slay IO-pkt - v6-HC
J7200-EVM@QNX:/# IO-
IO-blk.so IO-pkt - v6-HC IO-USB-OTG
J7200-EVM@QNX:/# IO-pkt - v6-HC -d cpsw5g 详细=0x3ff
J7200-EVM@QNX://一月01 02:03:32.865组合件.499725 0 --- 在线---
1月01日02:03:32.866 iopkT.499725 main_buffer* 0 TCPIP 正在启动
1月01日02:03:32.866 iopkT.499725 main_buffer 0 smmu 支持被禁用
01 01 02:03:32.868 iopkT.499725 main_buffer 0正在初始化 IPsec...
1月01日02:03:32.868 iopkT.499725 main_buffer 0完成

1月01日02:03:32.868 iopkT.499725 main_buffer 0 ipsec:初始化安全关联处理。

01年1月01日02:03:32.896 IO_pkT_v6_HC.499725 0 --- 在线---
1月01日02:03:32.896型 iopkT.499725 main_buffer 0 devnp-cpsw5g.so verbose =0x3ff
1月01日02:03:32.896 oppk.499725 main_buffer 0 an0

1月01日02:03:32.896 IO_pkT_v6_HC.499725 slog* 0 cpsw_entry:524 entry -->
1月01日02:03:32.896 IO_pkT_v6_HC.499725 slog 0 cpsw_attach:686条目-->
1月01日02:03:32.896 IO_pkT_v6_HC.499725 slog 0 cpsw_pars_选项:195详细信息--> 1023
1月01日02:03:32.896 IO_pkT_v6_HC.499725 slog 0 BSD_MIII_initmedia:267出现在这里-->
1月01日02:03:32.897 IO_pkT_v6_HC.499725 slog 0 CPSW5G 客户端(核心:mpu1_0).....

1月01日02:03:32.898 io_pkT_v6_HC.499725 slog 0远程设备(核心:mcu1_0).....

01年1月01日02:03:32.898 IO_pkT_v6/ HC.499725 slog 0远程设备框架端点已找到。 远程 Core ID:3,远程端点:26

01年1月01日02:03:32.898 io_pkT_v6._HC.499725 slog 0连接到“mppu_1_0_ethswitch-device-0”

01年1月01日02:03:32.898 io_pkT_v6_HC.499725 slog 0 CPSW5G:连接到 CpswProxy 服务器。

  

非常感谢!

斯瓦普纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯瓦普纳,您好!

    关于“如何加载它们”?  uBoot 将引用/proc_fW_binary 环境变量指定的/lib/firmware 目录作为映像名称。   如果引导过程在 uboot 提示符下停止,则可以通过运行"printenv"命令来看到这一点。   作为输出的一部分,应该出现 rproc_FW_binary,并且应该可以看到复制的文件名:

    rproc_FW_bined=2 /lib/firmware/j7-main-r5f0_0-FW 3 /lib/firmware/j7-main-r5f0_1-FW 4 /lib/firmware/j7-main-r5f1_0-FW 5 /lib/firmware/j7-main-r5f1_firmware_6-j6-j7-lib/7-firmware_7-jfw

    关于运行 CPSW5G 驱动程序,  。 PSDK QNX 组件—处理器 SDK QNX J7200 (TI.com) 有一些有关运行 CPSW5G 驱动程序的说明,这些说明是否已尝试?  

    运行“log2info”时是否有其他日志?  

    运行时,“ifconfig”会显示什么?

    谢谢,

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,KB!

    请问,当 ethfw 正在运行时,如何检查日志?

    我尝试了所有可用的 UART 端口(主端口2,3,4),MCU (5,6)),但我没有看到任何日志  

    uBoot env 变量

    rproc_FW_BIN=2 /lib/firmware/j7200-main-r5f0_0-FW 3 /lib/firmware/j7200-main-r5f0_1-FW
    rproc_load_and_boot_on=如果加载 MMC ${bootpart}$loadaddr ${rproc_FW};如果 rproc 加载${rproc_id}${loadaddr}${filesize};则 rstart

    cpsw2g 工作正常。 (静态和 DHCP 地址)

    当 我们启动 cpsw5g 驱动程序时,以太网电缆已插入 LAN

    J7200-EVM@QNX:/# IO-pkt - v6-HC -d cpsw5g


    J7200-EVM@QNX:/# 2loginfo
    1月01日00:00:00:00。019 random.5 low* 0 qcrypto:正在加载配置文件'/etc/qcrypto.conf '[qcrype_common.c(190)]
    1月01日00:00:00.019 RANDOM。5..0 slog* 700 Random 正在使用 Fortuna PRNG
    01年1月01日00:00:00.024 random.5低0 qcrypto:'OpenSSL'插件已加载[qcrypto_plugins.c(354)]
    1月01日00:00:00.024 random.5..0 slog 700选择定时器作为熵源
    1月01 00:00:00.025 random.5..0 slog 700注册路径名
    1月01日00:00:00.025 random.5..0 slog 700 random:正在启动 resmgr
    1月1日00:00:00.025 random.5..0 slog 700 randomed:正在对进程进行妖魔化
    1月01日00:00:00.040 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog* 1800 DEVB-SDMMX-am65x 1.00A (1月24日2022年19:35:10)
    1月01日00:00:00.041 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 0 libcam.so (2020年6月22日21:33:15) bver 7010003
    1月01日00:00:00:00。042 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 SDIO_CD:插入路径0,CD 状态0x1
    1月01日00:00:00:00:00:043 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog* 1800 DEVB-SDMMX-am65x 1.00A (1月24 2022年19:35:10)
    1月01日00:00:00:00:044 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 0 libcam.so (2020年6月22日21:33:15) bver 7010003
    01年1月01日00:00:00:00:00。045 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800 SDIO_CD:插入路径0,CD 状态0x1
    1月01日00:00:00.051 io_usb_OTG。12 slog* 0 main (453)[tid:1]:IO-USB-OTG (7月26日2021 16:07:38) args:-d cdns3-xhci ioport=0x6010000,IRQ=128,iosize=65536,noub3,SOC=j7200
    1月01日00:00:00.055 IO_USB_OTG。12 slog 0 xhci_init:启动服务器版本:2.
    1月01日00:00:00:00.055 IO_USB_OTG。12 slog 0 xhci_controller_init (2661):devu-hcd-cdns3-xhci.so (4月29日2021 18:06:27):args noub3,so=j7200
    01年1月01日00:00:00.055 IO_USB_OTG。12 slog 0 cdns3:XHCI_SOC_Callout_Process_args:芯片组:j7200
    1月01日00:00:00.055 IO_USB_OTG。12 slog 0 cdns3_USB_port_info (308)[tid:1]:cdns3:芯片组 j7200 xhci_irq=128 Serds_addr=0x5060000
    01年1月01日00:00:00.055 io_USB_OTG。12 slog 8 usb_enum 端口(94)[tid:1]:总线0,父级-1,端口0,高速
    01年1月01日00:00:00.055 io_USB_OTG。12 slog 11 usb_client_descriptor_get (198)[tid:1]:(类型1,索引0,长度8)
    01年1月01日00:00:00.056 IO_USB_OTG。12 slog 12 USB_device_set_address (245)[tid:1]:b:0设备0
    01年1月01日00:00:00.056 io_usb_OTG。12 slog 11 usb_client_descriptor_get (198)[tid:1]:(类型1,索引0,长度18)
    01年1月01日00:00:00.056 io_usb_OTG。12 slog 11 usb_client_descriptor_get (198)[tid:1]:(类型2,索引0,长度9)
    01年1月01日00:00:00.056 io_usb_OTG。12 slog 11 usb_client_descriptor_get (198)[tid:1]:(类型2,索引0,长度25)
    01年1月01日00:00:00.056 IO_USB_OTG。12 slog 8 USB_enen_port(141)[tid:1]:VID 0x0000,DID 0x0000枚举(busno 0,devno 0:0)
    1月01日00:00:00.056 IO_USB_OTG。12 slog 11 hub_state_inserted (569)[tid:1]:bdentry 0,dentry 0
    01年1月01日00:00:00.056 IO_USB_OTG。12 slog 13 hub_configuration_enable (263)[tid:1]:1.
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 MMC CID:
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 MID 0x13,OID 0x4e,PNM S0J56X
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 PRV 0x10,PSN 0x293a908f,MDT 7-2021
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 MMC CSD:
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 CSD_Structure 3,SPEC_vers 4,CCC 0x8f5
    1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_AM65x.9 slog 1800 TAAC 127,NSAC 1,Tran_speed 50
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 C_SIZE 4095,C_SIZE 多用纸7
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 read_bl_LEN 9,write_bl_LEN 9
    1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_AM65x.9 slog 1800 erase GRP_SIZE 31,GRP_Mult 31,Size 0
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 blksz 512,扇区2097152,dtr 25000000
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 MMC 外部 CSD:
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 device_type 0x57,EXT_CSD_REV 8
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_AM65x.9 slog 1800 SEC_COUNT 3104848,dtr 200000000
    1月01日00:00:00:00 131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 HC_ERASE_GRP_SIZE 1,HC_WP_GRP_SIZE 16
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800 strobe 0x0,BKOPS_EN 0x0
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 1800驱动程序类型:0x0
    01年1月01日00:00:00,131 DEVB_SDMMC_AM65x.9 slog 1800 CFG:计时 HS200,DTR 200000000,总线宽度8位

    01年1月01日00:00:00:00 132 DEVB_SDMMC_am65x.9 slog 100 cam-disk.so (2020年6月22日21:33:17)
    1月01日00:00:00:00 160 IO_USB_OTG。12 slog 0 USBH_TIMEOUT_INIT (203)[tid:1]:完成
    1月01日00:00:00。163 iopkT.13 main_buffer* 0 TCPIP 正在启动
    1月01日00:00:00,164版 iopkT.13 main_buffer 0 smmu 支持被禁用
    01 00:00:00:00 167 iopkT.13 main_buffer 0正在初始化 IPsec...
    01年1月01日00:00:00.167 iopkT.13 main_buffer 0完成

    1月01日00:00:00,167 iopkT.13 main_buffer 0 ipsec:初始化安全关联处理。

    01年1月01日00:00:00,169 IO_USB_OTG。12 slog 8 USB_ENUM_PORT_extract (172)[tid:7]:(总线0,pdevno 0,portno 1)
    01年1月01日00:00:00,169 IO_USB_OTG。12 slog 8 USB_enum 端口提取(192)[tid:7]:状态(2)
    01年1月01日00:00:00,374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800 SD CID:
    1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800 MID 0x1d,OID 0x4144,PNM SD
    01年1月01日00:00:00.374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800 PRV 0x31,PSN bb 2319c74,MDT 8-2018
    01年1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800 SD CSD:
    1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_AM65x.10 slog 1800 CSD_Structure 1,spec_vers 0,CCC 0x5b5
    1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_AM65x.10 slog 1800 TAAC 14,NSAC 0,Tran_speed 50
    1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800 C_SIZE 30139,C_SIZE 多姆0
    1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_AM65x.10 slog 1800 read_bl_leN 9,write_bl_leN 9
    1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_AM65x.10 slog 1800 erase GRP_SIZE 0,GRP_Mult 0,SIZE 127
    01年1月01日00:00:00,374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800 blksz 512,扇区30863360,dtr 25000000
    01年1月01日00:00:00,374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800 SD 软件 CAPS:
    01年1月01日00:00:00,374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800总线模式0x1f,命令系统0x1
    01年1月01日00:00:00,374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 1800 drv 类型0xF,货币限制0xF
    1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_AM65x.10 slog 1800 dtr 50000000
    1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_AM65x.10 slog 1800 CFG:计时 SDR104,DTR 200000000,总线宽度4位

    01年1月01日00:00:00。374 DEVB_SDMMC_am65x.10 slog 100 cam-disk.so (2020年6月22日21:33:17)
    1月01日00:00:00.536 tisci_mgr.28687 slog* 55 SYSFW 固件版本21.9.1--v2021.09a (了不起的 LLA
    01年1月01日00:00:00,536 tisci_mgr.28687 slog 55 SYSFW 固件版本0x15
    1月01日00:00:00:00,536 tisci_mgr.28687 slog 55 SYSFW ABI 修订版3.1
    1月01日00:00:00:00,544 shmemallocator.40976 slog* 0共享内存分配器:基本地址:0xbc000000大小:0x20000000 (536870912)

    1月01日00:00:00:00,544 shmemallocator.40976 slog 0 SharedMemoryAllocator:基本地址:0x00000000大小:0x00000000 (0)

    1月01日00:00:00.558 tiipc_mgr.45073 slog* 55 tiipc-mgr:启动 TI IPC resmgr
    1月01日00:00:00:00,558 tiipc_mgr.45073 slog 55 tiipc-mgr:使用 VRING 基本地址:0xa4000000,大小:0x800000
    1月01日00:00:00:00,585 tiipc_mgr.45073 slog 0 [IPC]
    1月01日00:00:00:00,585 tiipc_mgr.45073 slog 0 Mailbox_plugInterrupt:中断号677,arg 0xD486CE18

    1月01日00:00:00.612 tiipc_mgr.45073 slog 0 [IPC]
    01年1月01日00:00:00.612 tiipc_mgr.45073 slog 0 Mailbox_plugInterrupt:中断号678,arg 0xD486CFB8

    1月01日00:02:59.066 iopkT.77837 main_buffer* 0 TCPIP 正在启动
    1月01日00:02:59.066 iopkT.77837 main_buffer 0 smmu 支持被禁用
    1月01日00:02:59.068 oppk.77837 main_buffer 0正在初始化 IPsec...
    1月01日00:02:59.068 oppk.77837 main_buffer 0完成

    1月01日00:02:59.068 oppk.77837 main_buffer 0 ipsec:初始化安全关联处理。

    1月01 00:02:59.096 oppk.77837 main_buffer 0 devnp-cpsw5g.so (空)
    1月01日00:02:59.096 oppk.77837 main_buffer 0 an0

    1月01日00:02:59.096 io_pkT_v6_hc.77837 slog* 0 cpsw_entry:524 entry -->
    1月01日00:02:59.096 IO_pkT_v6_HC.77837 slog 0 cpsw_attach:686条目-->
    1月01日00:02:59.097 io_pkT_v6_hc.77837 slog 0 CPSW5G 客户端(核心:mpu1_0).....

    1月01日00:02:59.098 io_pkT_v6_hc.77837 slog 0远程设备(核心:mcu1_0).....

    01年1月01日00:02:59.098 IO_pkT_v6/ HC.77837 slog 0远程设备框架端点位于。 远程 Core ID:3,远程端点:26

    1月01日00:02:59.098 io_pkT_v6/ HC.77837 slog 0连接到“mpp_1_0_ethswitch-device-0”

    01年1月01日00:02:59.098 IO_pkT_v6_HC.77837 slog 0 CPSW5G:连接到 CpswProxy 服务器。

    ####################### 等待5分钟######################

    J7200-EVM@QNX:/# ifconfig

    ##################################################################

    永远不会有问题

    • 已尝试主板上的所有4个可用端口,并看到相同的问题(一次仅连接一个端口,cpsw5g 是唯一的驱动程序)
    • 已拔下以太网电缆->重新打开主板电源并启动 cpswg5g 驱动程序
    • ifconfig 工作正常并显示 an0接口名称

     an0:flags=8843<上,广播,运行,单工,多播> MTU 1500
    地址:70:ff:76:1D:92:C1
    媒体:以太网无
    状态:无承运人
    iNet 0.0.0.0子网掩码0x000000广播255.255.255.255
    inet6 fe80::72ff:76ff:fe1d:92c1%an0前缀64范围 ID 0x11

    • 这次 我看到了来自 ETHFW 的一些消息

    01年1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6/ HC.90125 slog 0 ETHFW 版本:0。 2.0.0

    1月01日00:00:40.771 IO_pkT_v6._HC.90125 slog 0 ETHFW 构建日期(YYYY/MMM/DD):2022/Jan/24

    1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6_hc.90125 slog 0 ETHFW Commit SHA:69582646

    01年1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6._HC.90125 slog 0 ETHFW PermissionFlag:0x3ffffff,UART 连接:真,UART ID:3
    1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6_HC.90125 slog 0函数:CpswProxy_cmdHandler,句柄:a2a512b8,CoreKey:38acb7e6,RxMtu:1522,TxMtu:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024,TxCsum:2024:2024,仅限:2024:2024:2024:2024,Macsum:2024:2024

    01年1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6._HC.90125 slog 0 EnetIf_RemoteAttach:342 RX MTU 返回-1522
    1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6_HC.90125 slog 0函数:CpswProxy_cmdHandler,mac_address:70:ff:76:1D:92:C1

    01年1月01日00:00:40.771 IO_pkT_v6_HC.90125 slog 0 MAC 地址:70:ff:76:1D:92:C1

    1月01日00:00:40.772 io_pkT_v6/ HC.90125 slog 0 cpsw5g
    1月01日00:00:40.772 io_pkT_v6/ HC.90125 slog
    1月01日00:00:40.772 io_pkT_v6_hc.90125 slog 0设备.......... 0x0
    1月01日00:00:40.772 io_pkT_v6_hc.90125 slog 0修订版.......... 0x0
    1月01日00:00:40.772 io_pkT_v6/ hc.90125 slog 0 I/O 端口基座.......... 0xc000000
    1月01日00:00:40.772 io_pkT_v6/ hc.90125 slog 0 MAC 地址........ 70ff76 1d92c1.

    将以太网电缆重新插入网络后,我看到 ifconfig 再次挂起

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 KB,

    设置信息:我们正在使用 QSGMII 版本的以太网子卡。

    此外,我在 RTOS 代码中注意到了这一点,我认为我们需要更改 pinmux 设置以使 UART3正常工作。 如果是,请告诉我需要更改的设置。

    /*在 J7200中设置 UART 3需要 I2C 访问,因此需要绕过 MCU2_0 */
    #IF 定义(ENETAPPUTILS_UART_ALLETEed)
    BoardCfg |= Board_init_UART_stdio;
    #endif

    谢谢,

    斯瓦普纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="299927”url=~ë/support/processors- group/processors/f/processors- forum/1072349/dra821u-tisdk-08-01-QNX-RTOS -- How-to-load-ethfw-image-on-r5f/3969734#3969734’]

    请问,当 ethfw 正在运行时,如何检查日志?

    我尝试了所有可用的 UART 端口(主端口2,3,4),MCU (5,6)),但我没有看到任何日志  

    [/引用]

     DRA821上的 EthFW 日志已禁用,不会被定向到任何 UART。 要启用日志,我们需要更新以下文件并重建 EthFW 映像。 这会将输出定向到主要的 UART 3调试端口。

    第64行。

    diff --git a/examples/utils/makefile b/examples/utils/makefile
    old mode 100644
    new mode 100755
    index bfda8697..aea28f2c
    --- a/examples/utils/makefile
    +++ b/examples/utils/makefile
    @@ -60,9 +60,9 @@ ifeq ($(BUILD_OS_TYPE),freertos)
    ifeq ($(SOC),$(filter $(SOC), j721e))
    ENET_CFLAGS += -DENETAPPUTILS_BYPASS_QSGMII
    endif
    - ifneq ($(SOC),$(filter $(SOC), j7200))
    +# ifneq ($(SOC),$(filter $(SOC), j7200))
    ENET_CFLAGS += -DENETAPPUTILS_UART_ALLOWED
    - endif
    +# endif
    else
    ENET_CFLAGS += -DENETAPPUTILS_UART_ALLOWED
    endif

    请参阅此处的 EthFW 用户指南: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/latest/exports/docs/ethfw/docs/user_guide/ethfw_c_ug_top.html

    [引用 userid="299327" url="~/support/processors- group/processors/f/processors- forum/1072349/dra821u-tisdk-08-01-QNX-RTOS --hut-load-ethfw-image-on-r5f/3969734#3969734英寸)驱动程序只能在同一个端口上连接且只能连接4个驱动程序[只能在同一个驱动程序且只能在同一个端口上连接驱动程序]

    我们不理解上述内容,你能澄清吗? 您是否在申请 QSGMII 板上的端口?

    对于上述描述,不清楚正在做什么。 请提供从启动主板所使用的详细步骤以及所使用的命令。 h/w 设置说明(包括与 EVM 建立的连接)将有所帮助。  

    [引用 userid="299927”url=~ë/support/processors- group/processors/f/processors- forum/1072349/dra821u-tisdk-08-01-QNX-RTOS -- How-to-load-ethfw-image-on-r5f/3969734#3969734’]

    01年1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6/ HC.90125 slog 0 ETHFW 版本:0。 2.0.0

    1月01日00:00:40.771 IO_pkT_v6._HC.90125 slog 0 ETHFW 构建日期(YYYY/MMM/DD):2022/Jan/24

    1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6_hc.90125 slog 0 ETHFW Commit SHA:69582646

    01年1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6._HC.90125 slog 0 ETHFW PermissionFlag:0x3ffffff,UART 连接:真,UART ID:3
    1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6_HC.90125 slog 0函数:CpswProxy_cmdHandler,句柄:a2a512b8,CoreKey:38acb7e6,RxMtu:1522,TxMtu:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024,TxCsum:2024:2024,仅限:2024:2024:2024:2024,Macsum:2024:2024

    01年1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6._HC.90125 slog 0 EnetIf_RemoteAttach:342 RX MTU 返回-1522
    1月01日00:00:40.771 io_pkT_v6_HC.90125 slog 0函数:CpswProxy_cmdHandler,mac_address:70:ff:76:1D:92:C1

    01年1月01日00:00:40.771 IO_pkT_v6_HC.90125 slog 0 MAC 地址:70:ff:76:1D:92:C1

    [/引用]

    从上述 slog snipped 共享中,CPSW5G 驱动程序能够连接运行在 R5上的 EthFW。  现在,您可以在下面运行并告诉我们所看到的内容:

    <重新启动主板>
    2sloginfo -c
    IO-PK5-v6-HC -d cpsw5g
    ifconfig -v
    dhclient -nw an0
    <等待10-15秒>
    ifconfig -v

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢普拉文!

    设置详细信息:

    1)软件:(TISDK:QNX(08.01.00.05),RTOS (08_01_00_11)修补程序(08_01_00_05, 08_01_00_05)

       https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-QNX-J7200

    2)硬件: 从 SD 启动

    跟进问题:

    我们不理解上述内容,你能澄清吗? 您是指 QSGMII 板上的端口吗?

    • 正确,我的意思是我们在任何时候都只有一根以太网电缆连接到 QSGMII 子卡端口(我们逐一尝试了所有4个端口)
    • 我们仅启用了 cpsw5g 驱动程序(cpsw2g 未运行)

    对于上述描述,不清楚正在做什么。

    • 当以太网电缆插入 LAN 网络+板上的电源+启动 cpsw5g 驱动程序时,我们看不到 ETHFW 消息
      • 启动驱动程序(IO-pkt-v6-HC-d cpsw5g)后,最后一条消息是
        • 01年1月01日00:02:59.098 IO_pkT_v6_HC.77837 slog 0 CPSW5G:连接到 CpswProxy 服务器。
    • 拔下以太网电缆 +接通主板电源+启动 cpsw5g 驱动程序时,我们看到了 ETHFW 消息

    按照以下顺序收集的信息

    <重新启动主板>确定


    2sloginfo -c
    IO-PK5-v6-HC -d cpsw5g
    ifconfig -v
    dhclient -nw an0
    <等待10-15秒>

      

    U-Boot 2021.01-g15769936a5 (2021年12月21日- 15:43:01 +0000)

    SoC:J7200 SR1.0
    型号:德州仪器(TI) K3 J7200 SoC
    主板:J7200X-PM1-SOM 修订版 E2
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f80000:0,sdhci@4fb0000:1.
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:串行@2800000
    检测到:J7X-base-CPB 版本 E3
    检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
    网络:am65_cpsw_nuss_Slave 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA02102 CPS w_ver:0x6BA82102 ale_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
    eth0:以太网@46000000
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前设备
    在设备1上找到 SD/MMC
    无法加载“BOOT.SCR”
    556字节读数(4毫秒)(135.7 KiB/s)
    已从 uEnv.txt 加载 env
    正在从 mmc1导入环境...
    正在运行 uvencmd ...
    GPIO:引脚 GPIO@22_17 (GPIO 126)值为1
    GPIO:引脚 GPIO@22_16 (GPIO 125)值为0
    K3_r5f_rproc r5f@41000000:核心1已在使用中。 rproc 命令不起作用
    K3_r5f_rproc r5f@41400000:酷睿2已在使用中。 rproc 命令不起作用
    4441980字节读取时间为54 ms (78.4 MIB/s)
    使用数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 4441980字节:成功!
    2744684字节读取时间为35 ms (74.8 MIB/s)
    使用数据加载远程处理器3@addr=0x82000000 2744684字节:成功!
    7692900字节读取时间为88毫秒(83.4 mib/s)
    ##正在启动应用程序,网址为0x80080000...
    MMU:16位 ASID 44位 PA TCR_EL1=b5183519
    CPU0:MPIDR = 8000000
    CPU0:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
    CPU0:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
    CPU0:CLIDR=a200023 LoUU=1 LOC=2 Louis =1
    CPU0:L1 Icache 48K linesz=64 set/way =256/3
    CPU0:L1 Dcache 32K linesz=64 set/way =256/2
    CPU0:L2 Unified 1024K linesz=64 Set/Way=1024/16
    正在加载 IFS...decompressing...done
    CPU1:MPIDR=8000000001
    CPU1:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
    CPU1:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
    CPU1:CLIDR=a200023 LoUU=1 LOC=2 Louis =1
    CPU1:L1 Icache 48K linesz=64 set/way =256/3
    CPU1:L1 Dcache 32K linesz=64 set/way =256/2
    CPU1:L2 Unified 1024K 线路 z=64 Set/Way=1024/16

    系统页面,网址为 phys:0000000080011000 user:ffff8040254000 kern:ffff8040251000
    从 vffffffff80600883c0开始下一个程序
    所有 ClockCycles 偏移均在容差范围内
    欢迎使用 TI J7200 EVM 板上的 QNX Neutrino 7.1.0!
    正在启动随机服务...
    正在启动串行驱动程序...
    正在启动 I2C 驱动程序...
    正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... eMMC
    正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... SD
    正在启动闪存驱动程序...
    启动 XHCI 驱动程序
    path=0 - am65x
    target=0 LUN=0 direct-Access(0)- SDMMC:S0J56X 版本:1.0
    正在设置环境变量...
    完成...
    安装 SD ..
    正在查找要运行的用户脚本:/tI_FS/scripts/user.sh
    正在运行用户脚本...
    user.sh 已调用...
    正在设置其他环境变量...
    启动 tisci-mgr.
    正在启动内存分配器...
    启动 tiipc-mgr..
    启动 TI IPC resmgr
    启动 Tiudma-mgr。
    完成...
    J7200-EVM@QNX:/# slay IO-pkt - v6-HC
    J7200-EVM@QNX:/# 2loginfo -c
    J7200-EVM@QNX:/# IO-pkt - v6-HC -d cpsw5g
    J7200-EVM@QNX:/# 2loginfo
    1月01日00:03:02.586 iopkT.90125 main_buffer* 0 TCPIP 正在启动
    1月01日00:03:02.586 iopkT.90125 main_buffer 0 smmu 支持被禁用
    01年1月01日00:03:02.588 iopkT.90125 main_buffer 0正在初始化 IPsec...
    1月01日00:03:02.588 iopkT.90125 main_buffer 0完成

    1月01日00:03:02.588 iopkT.90125 main_buffer 0 ipsec:初始化安全关联处理。

    1月01日00:03:02.631 oppk.90125 main_buffer 0 devnp-cpsw5g.so (空)
    1月01日00:03:02.631 oppk.90125 main_buffer 0 an0

    1月01日00:03231 io_pkT_v6_hc.90125 slog* 0 cpsw_entry:524 entry -->
    1月01日00:03:02.631 io_pkT_v6_hc.90125 slog 0 cpsw_attach:686条目-->
    01年1月01日00:03:02.632 IO_pkT_v6_HC.90125 slog 0 CPSW5G 客户端(核心:mpu1_0).....

    1月01日00:032:633 io_pkT_v6_hc.90125 slog 0远程设备(核心:mcu1_0).....

    01年1月01日00:03:02.633 IO_pkT_v6_HC.90125 slog 0远程设备框架端点已找到。 远程 Core ID:3,远程端点:26

    1月01日00:03:02.633 io_pkT_v6_HC.90125 slog 0连接到“mpp_1_0_ethswitch-device-0”

    01年1月01日00:03:02.633 io_pkT_v6_hc.90125 slog 0 CPSW5G:连接到 CpswProxy 服务器。

    J7200-EVM@QNX:/# ifconfig -v

     

     《国际安全与发展报告》 ifconfig 一直处于停滞 状态

    关于控制台登录 UART 3

       

    我想,你在第64行上的意思是这种改变?

    tisdk-j7200-EVM-08_01_00_11/psdkqa/PDK/封装/ti/drv/enet/examples/utils/makefile

    +# ifeq ($(SOC),$(filter $(SOC), j7200))
    ENET_CFLAGS += -DENETAPPUTILS_UART_ALLOWED
    - endif
    +# endif

     使 SBL_ethfw_clean

     制作 SBL_ethfw

    我在 main_UART 控制台上(尝试了所有4个虚拟端口)和 MCU_UART 上也看不到任何消息

    我可以尝试进一步调试此问题的任何其他操作

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之后我尝试了下面的实验

    1. 已禁用 PTP 堆栈  

          tisdk-j7200-EVM-08_01_00_11/ethfw/apps/app_remotesg巫术 cfg_server/MCU_2_0/main.c

          /*初始化并启用 PTP 堆栈

          Ethfw_initTimeSyncPtp (gEthAppObj.hostIpAddr,
          &gEthAppObj.hostMacAddr[0U],
          Enet_bit (ENET_MACPORT_NORM (macPort)));

         *

        2.降级为 TISDK 08_00_00_xx A

    运气差。 只要我将以太网电缆连接到 QSGMII 端口,ifconfig 就会永远卡住。  

    R5F UART 不起作用,因此更难调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯瓦普纳,您好!

    感谢您提供所有详细信息。  

     当您将以太网电缆连接到 QSGMII 板上的任何端口时,运行在 R5上的 EthFW 似乎会崩溃。 如果您未连接,则 该系统启动正常,QNX CPSW5G 干燥器能够与 EthFW 通信。 但是,在连接电缆的情况下,EthFW 正在崩溃,因此动态 IP 检索将从 QNX 端失败, 而 QNX 端正在对驱动程序进行故障检索。

    让我看看为什么您没有看到调试日志。 我们将在本地测试我的 EVM,并将很快返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    请提供有关此问题和 ethfw UART 日志记录的任何更新?  

    谢谢,

    斯瓦普纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯瓦普纳,您好!

    我们已确定 QNX BSP 中的 USB 初始化代码问题是 EthFW 上出现故障的原因。 只有 JBN6版本的 J7200 QNX BSP 才会出现此问题。  在 我们的发布测试中,我们使用了 JBN3版本,因此我们错过了引入的回归。

    此外,为了显示 UART 日志,我们需要在调试模式下使用构建 EthFW。 我们的 EthFW 团队正在研究为什么在版本构建时 UART 无法启用。

    为了让您不受阻止,我们共享修补程序(附带 tar 文件),我们在 BSP 中禁用了 USB,并支持将 EthFW 调试消息记录到 Main UART 3中。 这可以应用于 PSDK_RTOS 的安装和重建,如下所示:

    转至${PSDK_RTOS}/psdkqa/QNX 目录并拨打:

    清洁;全部制作;制作 QNX_FS_CREATE
    使 SBL_ethfw_clean -J24;使 SBL_ethfw

    然后将所需文件复制到 SDcard。 让我们知道情况如何。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../path_5F00_to_5F00_try_5F00_on_5F00_8.1.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢普拉文的帮助!

    测试设置 EVM -> Mesh 路由器端口(cpsw2g 工作正常,cpsw5g 似乎不工作)

    修补程序结果:

     1. uBoot +QNX + RTOS TISDK 8.1 (我们使用 uboot 进行开发)

    • UART 日志现已显示  
    • cpsw5g 运气不佳。
      • 如上所述,我们的设置使用 uboot + QNX + RTOS 图像- TIDK 8.1
      •  RTOS 日志  
      • 启用时钟!
        =========================================================
        CPSW 以太网固件
        =========================================================
        ETHFW:共享多播(软件扇出):
        ETHFW:保留多播:
        01:80:C2:00:00:0e
        01:1b:19:00:00:00
        EnetMcm:主要 NAVSS 上的 CPSW_5G
        PHY 16已激活
        PHY 17已激活
        PHY 18已激活
        PHY 19已激活
        CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 1: SerDes PLL 未锁定
        CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 1:无法设置 SGMII 接口:-9
        CpswMacPort_open:Mac 1:无法设置 Q/SGMII 接口:-9
        EnetMod_open:cpsw5g.macport1:无法打开:-9
        Cpsw_openPortLinkWithPhy:端口1:无法打开 MAC:-9
        Cpsw_ioctlInternal:端口1:无法打开端口链接:-9
        EnetMcm_enablePorts()无法打开 MAC 端口:-9
        CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 2: SerDes PLL 未锁定
        CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 2: Failed to set SGMII interface:-9.(CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 2:无法设置 SGMII 接口:-9。
        CpswMacPort_open:Mac 2:无法设置 Q/SGMII 接口:-9
        EnetMod_open:cpsw5g.macport2:无法打开:-9
        Cpsw_openPortLinkWithPhy:端口2:无法打开 MAC:-9
        Cpsw_ioctlInternal:端口2:无法打开端口链接:-9
        EnetMcm_enablePorts()无法打开 MAC 端口:-9
        CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 3: SerDes PLL 未锁定
        CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 3: Failed to set SGMII interface:-9.(CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 3:无法设置 SGMII 接口:-9。
        CpswMacPort_open:Mac 3:无法设置 Q/SGMII 接口:-9
        EnetMod_open:cpsw5g.macport3:无法打开:-9
        Cpsw_openPortLinkWithPhy:端口3:无法打开 MAC:-9
        Cpsw_ioctlInternal:端口3:无法打开端口链接:-9
        EnetMcm_enablePorts()无法打开 MAC 端口:-9
        CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 4: SerDes PLL 未锁定
        CpswMacPort_setSmiInterface: Mac 4:无法设置 SGMII 接口:-9
        CpswMacPort_open:Mac 4:无法设置 Q/SGMII 接口:-9
        EnetMod_open:cpsw5g.macport4:无法打开:-9
        Cpsw_openPortLinkWithPhy:端口4:无法打开 MAC:-9
        Cpsw_ioctlInternal:端口4:无法打开端口链接:-9
        EnetMcm_enablePorts()无法打开 MAC 端口:-9
        EnetMcm_enablePorts 失败
        断言@行:在 Enet_mcm.c 中为1032:Enet_Sok ==状态:失败!!

    • QNX 日志
      • U-Boot SPL 2021.01-g15769936a5 (2021年12月21日- 15:57:07 +0000)
        型号:德州仪器(TI) K3 J7200 SoC
        主板:J7200X-PM1-SOM 修订版 E2
        SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.1--v2021.09a (了不起的 LLA)
        正在尝试从 MMC2引导
        正在启动 ARM64内核上的 ATF ...

        注意:BL31:v2.5 (发行版):08.01.00.006—脏污
        注意:BL31:建造:15:41:50,2021年12月21日

        U-Boot SPL 2021.01-g15769936a5 (2021年12月21日- 15:43:01 +0000)
        型号:德州仪器(TI) K3 J7200 SoC
        主板:J7200X-PM1-SOM 修订版 E2
        SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.1--v2021.09a (了不起的 LLA)
        检测到:J7X-base-CPB 版本 E3
        检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
        正在尝试从 MMC2引导
        am654_sdhci sdhci@4fb0000:pinctrl_select_state_full:uclass_Get_device_By_phandle_id:err=-19


        U-Boot 2021.01-g15769936a5 (2021年12月21日- 15:43:01 +0000)

        SoC:J7200 SR1.0
        型号:德州仪器(TI) K3 J7200 SoC
        主板:J7200X-PM1-SOM 修订版 E2
        DRAM:4 GiB
        闪存:0字节
        MMC:sdhci@4f80000:0,sdhci@4fb0000:1.
        正在从 MMC 加载环境... 好的
        输入:串行@2800000
        输出:串行@2800000
        错误:串行@2800000
        检测到:J7X-base-CPB 版本 E3
        检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
        网络:am65_cpsw_nuss_Slave 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA02102 cpsw_ver:0x6BA82102 ale_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000
        eth0:以太网@46000000
        按任意键停止自动引导:0
        切换到分区#0,确定
        mmc1是当前设备
        在设备1上找到 SD/MMC
        无法加载“BOOT.SCR”
        2毫秒内读取556字节(271.5 KiB/s)
        已从 uEnv.txt 加载 env
        正在从 mmc1导入环境...
        正在运行 uvencmd ...
        GPIO:引脚 GPIO@22_17 (GPIO 126)值为1
        GPIO:引脚 GPIO@22_16 (GPIO 125)值为0
        K3_r5f_rproc r5f@41000000:核心1已在使用中。 rproc 命令不起作用
        K3_r5f_rproc r5f@41400000:酷睿2已在使用中。 rproc 命令不起作用
        4981812字节读取时间为55 ms (86.4 MIB/s)
        使用数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 4981812字节:成功!
        3030624字节读取时间为35毫秒(82.6 MIB/s)
        加载具有数据的远程处理器3@addr=0x82000000 3030624字节:成功!
        7692896字节读取(以99 ms 为单位)(74.1 MIB/s)
        ##正在启动应用程序,网址为0x80080000...
        MMU:16位 ASID 44位 PA TCR_EL1=b5183519
        CPU0:MPIDR = 8000000
        CPU0:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
        CPU0:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
        CPU0:CLIDR=a200023 LoUU=1 LOC=2 Louis =1
        CPU0:L1 Icache 48K linesz=64 set/way =256/3
        CPU0:L1 Dcache 32K linesz=64 set/way =256/2
        CPU0:L2 Unified 1024K linesz=64 Set/Way=1024/16
        正在加载 IFS...decompressing...done
        CPU1:MPIDR=8000000001
        CPU1:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
        CPU1:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
        CPU1:CLIDR=a200023 LoUU=1 LOC=2 Louis =1
        CPU1:L1 Icache 48K linesz=64 set/way =256/3
        CPU1:L1 Dcache 32K linesz=64 set/way =256/2
        CPU1:L2 Unified 1024K 线路 z=64 Set/Way=1024/16

        系统页面,网址为 phys:0000000080011000 user:ffff8040254000 kern:ffff8040251000
        从 vffffffff80600883c0开始下一个程序
        所有 ClockCycles 偏移均在容差范围内
        欢迎使用 TI J7200 EVM 板上的 QNX Neutrino 7.1.0!
        正在启动随机服务...
        正在启动串行驱动程序...
        正在启动 I2C 驱动程序...
        正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... eMMC
        正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... SD
        正在启动闪存驱动程序...
        启动 XHCI 驱动程序
        path=0 - am65x
        target=0 LUN=0 direct-Access(0)- SDMMC:S0J56X 版本:1.0
        正在设置环境变量...
        完成...
        安装 SD ..
        正在查找要运行的用户脚本:/tI_FS/scripts/user.sh
        正在运行用户脚本...
        user.sh 已调用...
        正在设置其他环境变量...
        启动 tisci-mgr.
        正在启动内存分配器...
        启动 tiipc-mgr..
        启动 TI IPC resmgr
        启动 Tiudma-mgr。
        完成...

              

     2. SBL + QNX + RTOS 8.1:似乎一切正常,但 DHCP 发现消息无法分配 IP 地址

     RTOS (SBL 启动)           

                

    启用时钟!
    =========================================================
    CPSW 以太网固件
    =========================================================
    ETHFW:共享多播(软件扇出):
    ETHFW:保留多播:
    01:80:C2:00:00:0e
    01:1b:19:00:00:00
    EnetMcm:主要 NAVSS 上的 CPSW_5G
    PHY 16已激活
    PHY 17已激活
    PHY 18已激活
    PHY 19已激活
    EnetPhy_bindDriver:PHY 16:OUI:0001c1型号:27版本:00 <->“vsc8514”:好
    EnetPhy_bindDriver:PHY 17:OUI:0001c1型号:27版本:00 <->“vsc8514”:好
    EnetPhy_bindDriver:PHY 18:OUI:0001c1型号:27版本:00 <->“vsc8514”:好
    EnetPhy_bindDriver:PHY 19:OUI:0001c1型号:27版本:00 <->“vsc8514”:好

    ETHFW 版本:0.02.00
    ETHFW 构建日期:2022年2月7日
    ETHFW 构建时间:20:40:57
    ETHFW Commit SHA:9b536a50

    启动 lwIP 时,本地接口 IP 已启用 DHCP
    主机 MAC 地址:70:ff:76:1D:92:C3
    [LWIPIF_LWIP] Enet LLD 网络已成功初始化
    添加了接口'ti1',IP 为0.0.0.0
    正在跳过 QNX 的 IPC_loadResourceTable (核心:MCU2_0).....
    CpswProxyServer:虚拟端口配置:
    MPU_1_0 <->交换机端口0:MPU_1_0_ethswitch-device-0
    MCU_2_1 <->交换机端口1:MCU_2_1_ethswitch-device-1.
    MPU_1_0 <-> MAC 端口1:MPU_1_0_ethmac 设备-1
    MCU_2_1 <-> MAC 端口4:MCU_2_1_ethmac 设备-4
    CpswProxyServer:初始化已完成(核心:MCU2_0)
    远程服务:初始化... !!!
    函数:CpswProxyServer_attachExtHandlerCb,hostid:4,CpswType:5
    [IPC]函数:CpswProxyServer_registerMacHandlerCb,hostid:4,句柄:a2a63aa0,CoreKey:38acb976,MacAddress:70:ff:76:1D:92:C4,FlowIdx:91,FlowIdxOffset:7
    Cpsw_ioctlInternal:CPSW:注册的 MAC 地址。 ALE 门票:6,Policer 门票:1
    virtio_kick:IPC_mailboxSend 失败
    函数:CpswProxyServer_registerRemoteTimerHandlerCb,hostid:4,句柄:a2a63aa0,CoreKey:38acb976,名称:MCU_2_1_ethswitch-device-1,计时器:1,PushNum:2
    远程服务:初始化... 完成了!!!
    函数:CpswProxyServer_attachExtHandlerCb,hostid:4,CpswType:5
    函数:CpswProxyServer_registerMacHandlerCb,hostid:4,句柄:a2a63aa0,CoreKey:38acb976,MacAddress:70:ff:76:1D:92:C5,FlowIdx:92,FlowIdxOffset:8
    CpswMacPort_checkSmiStatus:Mac 4:SGMII 链路解像器配置端口:链路向上:1-Gbps 全双工
    Cpsw_handleLinkUp:端口4:链路 up:1-Gbps 全双工
    函数:CpswProxyServer_attachHandlerCb,hostid:0,CpswType:5
    函数:CpswProxyServer_allocMacHandlerCb,hostid:0,句柄:a2a63aa0,CoreKey:38acb7e6
    函数:CpswProxyServer_allocTxHandlerCb,hostid:0,句柄:a2a63aa0,CoreKey:38acb7e6
    函数:CpswProxyServer_allocRxHandlerCb,hostid:0,句柄:a2a63aa0,CoreKey:38acb7e6
    函数:CpswProxyServer_registerMacHandlerCb,hostid:0,句柄:a2a63aa0,CoreKey:38acb7e6,MacAddress:70:ff:76:1D:92:C1,FlowIdx:84,FlowIdxOffset:0
    Cpsw_ioctlInternal:CPSW:注册的 MAC 地址。 ALE 门票:8,Policer 门票:3

     QNX 日志(SBL 引导)                            

    传输了507个数据包,接收了0个数据包,100%数据包丢失
    J7200-EVM@QNX://注意事项:BL31:v2.2 (发行版):ti2020.00
    注意:BL31:建造:20:41:34,2022年2月7日
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:ti2020.00 (gcc 版本9.2.1 20191025 (用于 A 形结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARE-9.10))))#1星期二08 Feb.2022 01:42:18 AM UTC AArch64
    I/TC:已初始化
    MMU:16位 ASID 44位 PA TCR_EL1=b5183519
    CPU0:MPIDR = 8000000
    CPU0:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
    CPU0:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
    CPU0:CLIDR=a200023 LoUU=1 LOC=2 Louis =1
    CPU0:L1 Icache 48K linesz=64 set/way =256/3
    CPU0:L1 Dcache 32K linesz=64 set/way =256/2
    CPU0:L2 Unified 1024K linesz=64 Set/Way=1024/16
    正在加载 IFS...decompressing...done
    CPU1:MPIDR=8000000001
    CPU1:MIDR=411fd080 Cortex-A72 r1p0
    CPU1:CWG=4 ERG=4 Dminline=4 Iminline=4 PIPT
    CPU1:CLIDR=a200023 LoUU=1 LOC=2 Louis =1
    CPU1:L1 Icache 48K linesz=64 set/way =256/3
    CPU1:L1 Dcache 32K linesz=64 set/way =256/2
    CPU1:L2 Unified 1024K 线路 z=64 Set/Way=1024/16

    系统页面,网址为 phys:0000000080011000 user:ffff8040254000 kern:ffff8040251000
    从 vffffffff80600883c0开始下一个程序
    所有 ClockCycles 偏移均在容差范围内
    欢迎使用 TI J7200 EVM 板上的 QNX Neutrino 7.1.0!
    正在启动随机服务...
    正在启动串行驱动程序...
    正在启动 I2C 驱动程序...
    正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... eMMC
    正在启动 MMC/SD 存储卡驱动程序... SD
    正在启动闪存驱动程序...
    启动 XHCI 驱动程序
    path=0 - am65x
    target=0 LUN=0 direct-Access(0)- SDMMC:S0J56X 版本:1.0
    正在设置环境变量...
    完成...
    安装 SD ..
    正在查找要运行的用户脚本:/tI_FS/scripts/user.sh
    正在运行用户脚本...
    user.sh 已调用...
    正在设置其他环境变量...
    启动 tisci-mgr.
    正在启动内存分配器...
    启动 tiipc-mgr..
    启动 TI IPC resmgr
    启动 Tiudma-mgr。
    完成...
    J7200-EVM@QNX:/# log2info -c
    ksh: log2info:无法执行-无此类文件或目录
    J7200-EVM@QNX:/# 2loginfo -c
    J7200-EVM@QNX:/# 2loginfo -w &
    [1] 77844
    J7200-EVM@QNX:/# random.5低0- 不同步---
    random.5高0 -- 不同步---
    01年1月01日00:00:00。010控制台。2 0——— 在线---
    console.2输出0 ----- 不同步---
    01年1月00:00:00.017 (随机)。5 0——— 在线---
    random.5缺省值0 ----- 不同步---
    01年1月01日00:00:00.018 random.5..0 -- 在线---
    random.5..0 slog 0 -- 不同步---
    1月01日00:00:00.038 DEVB_SDMMC_AM65x.9 0 -- 在线---
    DEVB_SDMMC_AM65x.9 slog 0 -- 不同步---
    01年1月01日00:00:00.040 DEVB_SDMMC_AM65x.10 0 -- 在线---
    DEVB_SDMMC_AM65x.10 slog 0 -- 不同步---
    01年1月01日00:00:00.047 IO_USB_OTG。12 0 -- 在线---
    io_USB_OTG。12 slog 0 -- 不同步---
    一月01 00:00:00:00,157 iopkT.13 0—— 在线---
    iopkT.13 main_buffer 0 -- 不同步---
    1月01日00:00:00:00,368 ticsci_mgr.28687 0—— 在线---
    tisci_mgr.28687 slog 0 -- 不同步---
    1月01日00:00:00:00 375 shmemallocator.40976 0 -- 在线---
    shmemallocator.40976 slog 0 -- 不同步---
    一月01 00:00:00.389 tiipc_mgr.45073 0 -- 在线---
    tiipc_mgr.45073 slog 0 -- 不同步---

    J7200-EVM@QNX:/#
    J7200-EVM@QNX:/#
    J7200-EVM@QNX:/# IO-pkt - v6-HC -d cpsw5g 详细=0x3ff
    J7200-EVM@QNX://一月01 00:01:11.054 iopkT.98325 0 --- 在线---
    1月01日00:01:11.054 iopkT.98325 main_buffer* 0 TCPIP 正在启动
    1月01日00:01:11.055 iopkT.98325 main_buffer 0 smmu 支持被禁用
    1月01:00:01:11.056 iopkT.98325 main_buffer 0正在初始化 IPsec...
    01年1月01日00:01:11.056版 iopkT.98325 main_buffer 0完成

    1月01日00:01:11.056 iopkT.98325 main_buffer 0 ipsec:初始化安全关联处理。

    01年1月01日00:01:11.089 io_pkT_v6_HC.98325 0 --- 在线---
    1月01:00:01:11.089 iopkT.98325 main_buffer 0 devnp-cpsw5g.so verbose =0x3ff
    1月01日00:01:11.089 iopkT.98325 main_buffer 0 an0

    1月01日00:01:11.089 io_pkT_v6_hc.98325 slog* 0 cpsw_entry:524 entry -->
    1月01日00:01:11.089 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_attach:686条目-->
    01年1月01日00:01:11.089 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_parse_options:195详细信息--> 1023
    01年1月01日00:01:11.089 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 BSD_MII_initmedia:267出现在这里-->
    1月01日00:01:11.090 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 CPSW5G 客户端(核心:mpu1_0).....

    1月01日00:01:11.091 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0远程设备(核心:mcu1_0).....

    01年1月01日00:01:11.091 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0远程设备框架端点位于。 远程 Core ID:3,远程端点:26

    1月01日00:01:11.091 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0连接到“mpp_1_0_ethswitch-device-0”

    01年1月01日00:01:11.091 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 CPSW5G:连接到 CpswProxy 服务器。

    1月01日00:01:11.102 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0注册了一个设备名称= MPU_1_0_ethswitch-device-0,id = 0,类型= 3

    1月01日00:01:11.102 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 ETHFW 版本:0。 2.0.0

    1月01日00:01:11.102 io_pkT_v6_HC.98325日志0 ETHFW 构建日期(YYYY/MMM/DD):2022/Feb/7

    1月01日00:01:11.102 io_pkT_v6_HC.98325日志0 ETHFW 提交 SHA:9b536a50

    1月01日00:01:11.102 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 ETHFW PermissionFlag:0x3ffffff,UART 连接:真,UART ID:3
    1月01日00:01:11.163 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0函数:CpswProxy_cmdHandler,句柄:a2a63aa0,CoreKey:38acb7e6,RxMtu:1522,TxMtu:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024:2024,TxC0:2024:2024,Macsum:2024启用

    01年1月01日00:01:11.163 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 EnetIf_RemoteAttach:342 RX MTU 已返回- 1522
    1月01日00:01:11.249 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0函数:CpswProxy_cmdHandler,mac_address:70:ff:76:1D:92:C1

    01年1月01日00:01:11.249 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 MAC 地址:70:ff:76:1D:92:C1

    1月01日00:01:11.249 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw5g
    1月01日00:01:11.249 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0供应商.......... 0x0
    1月01日00:01:11.249 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0设备.......... 0x0
    01年1月01日00:01:11.249 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0修订版.......... 0x0
    1月01日00:01:11.249 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 I/O 端口基座....... 0xc000000
    1月01日00:01:11.249 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 MAC 地址.......... 70ff76 1d92c1.

    J7200-EVM@QNX:/# if_up -nw an0
    if_up:选项非法-- n
    J7200-EVM@QNX:/# if_up -p an0
    J7200-EVM@QNX:/# dhclient -nw an0
    01年1月01日00:01:39.136 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_ioctl:381出现在这里--> cmd -0x8090690c
    1月01日00:01:39.136 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_init:953条目-->
    1月01日00:01:39.136 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ENET_CPSW_5G (主 NAVSS)
    一月01 00:01:39.139 Tiudma_mgr.49170 0 --- 在线---
    1月01日00:01:39.139 Tiudma_mgr.49170 slog* 55 UDMA_IO_devctl:400 UDMA--> vintr.vintrNum=19

    1月01日00:01:39.139 Tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:413 UDMA---> rintr.preferredIrIntrNum=-65535 irintr.irIntronNum=11

    1月01日00:01:39.146 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 Enetie_registerIntr2:TX ISR 75线程优先级设置为21

    01年1月01日00:01:39.146 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 EnetIf CreateISRThread:InterruptAttachEvent SESP/75 coid/1073741850 event/A

    01年1月01日00:01:39.146 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_alloc:299:Alsuccessloc Full;Virt: 0x11df8b5000,Phys:0x8fc2f0000
    1月01日00:01:39.146 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 EnetUdma_memMgrInit: Addr=0x11df8b5000已对齐
    01年1月01日00:01:39.148 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_alloc:299:Alsuccessloc Full;Virt: 0x11df8c7000,Phys:0x8fc302000
    1月01日00:01:39.148 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 EnetIfMem_init:Addr=0x11df8c7000已对齐
    01年1月01日00:01:39.148 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 EnetIfMem_init:Addr=0x11df8c7000,size=0x221000,gMem=0x11df8c7000,gMemBufPhys=0x8fc302000
    1月01日00:01:39.148 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 EnetIfMem_init:gDmaDescMemArray=0x11df8c7000,大小=0x200000
    1月01日00:01:39.148 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 EnetIfMem_init:gRingMemArray=0x11dfac7000,大小=0x21000
    1月01日00:01:39.148 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 EnetIfMem_init:gDmaDescMemArrayBasePhys=0x8fc302000,gDmaDescMemArrayBase=0x11df8c7000
    1月01日00:01:39.151 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 initqs() freePktInfoQ 初始化时使用256 pkts
    1月01日00:01:39.235 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0函数:CpswProxy_cmdHandler,Txid:51712

    01年1月01日00:01:39.235 Tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:268 UDMA---> TX.preferredChNum=-65535,TX.ChNum=18

    1月01日00:01:39.235 Tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:374 UDMA---> freing.ringNum=120

    1月01日00:01:39.236 tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:374 UDMA---> freing.ringNum=121

    01年1月01日00:01:39.321 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0函数:CpswProxy_cmdHandler,RxAllocId:84

    1月01日00:01:39.322 tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:374 UDMA---> freing.ringNum=122

    1月01日00:01:39.322 tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:374 UDMA---> freing.ringNum=123

    1月01日00:01:39.322 tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:374 UDMA---> freing.ringNum=124

    1月01日00:01:39.323 tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:426 UDMA---> event.globalEvent=18

    1月01日00:01:39.323 tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:400 UDMA---> vintr.vintrNum=20

    1月01日00:01:39.323 tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:439 UDMA---> vintrbit.vinttrBitNum=0

    1月01日00:01:39.323 tiudma_mgr.49170 slog 55 UDMA_IO_devctl:413 UDMA---> rintr.preferredIrIntrNum=-65535 irintr.irIntronNum=12

    1月01日00:01:39.337 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 Enetie_registerIntr2:Rx ISR 76线程优先级设置为21

    1月01日00:01:39.337 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 Enetie_registerIntr2:Rx InterruptAttachEvent SESP/76 coid/1073741851 EVENT_b

    1月01日00:01:39.566 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0主机 MAC 地址:
    1月01日00:01:39.566 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    1月01日00:01:39.568 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_init:1024 PHY 已链接
    1月01日00:01:39.568 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_init:1049 <-退出
    01年1月01日00:01:39.568 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_ioctl:467 <-
    01年1月01日00:01:39.568 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_ioctl:381出现在这里--> cmd -0x80906931
    01年1月01日00:01:39.568 io_pk_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_filter:Clear IFF_ALLMULTI
    1月01日00:01:39.568 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_filter:添加多播 MAC 地址-> 33:33:ff:1D:92:C1
    01年1月01日00:01:39.571 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_ioctl:467 <-
    01年1月01日00:01:39.571 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_ioctl:381出现在这里--> cmd -0x80906931
    01年1月01日00:01:39.571 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_filter:Clear IFF_ALLMULTI
    1月01日00:01:39.571 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_filter:添加多播 MAC 地址-> 33:33:00:00:00:01
    1月01日00:01:39.574 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_filter:添加多播 MAC 地址-> 33:33:ff:1D:92:C1
    01年1月01日00:01:39.577 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_ioctl:467 <-
    01年1月01日00:01:39.577 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_ioctl:381出现在这里--> cmd -0x80906931
    01年1月01日00:01:39.577 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_ioctl:467 <-
    01年1月01日00:01:39.577 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_ioctl:381出现在这里--> cmd -0x80906910
    1月01日00:01:39.577 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_init:953条目-->
    1月01日00:01:39.577 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_init:1049 <-退出
    01年1月01日00:01:39.577 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_ioctl:467 <-
    01年1月01日00:01:39.577 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_ioctl:381出现在这里--> cmd -0x8090690c
    01年1月01日00:01:39.577 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_ioctl:467 <-
    01年1月01日00:01:39.577 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_ioctl:381出现在这里--> cmd -0x80906931
    1月01日00:01:39.577 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_filter:Clear IFF_ALLMULTI
    1月01日00:01:39.577 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_filter:添加多播 MAC 地址-> 01:00:5e:00:00:01
    1月01日00:01:39.580 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_filter:添加多播 MAC 地址-> 33:33:00:00:00:01
    1月01日00:01:39.583 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_filter:添加多播 MAC 地址-> 33:33:ff:1D:92:C1
    01年1月01日00:01:39.586 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_ioctl:467 <-
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1251数据包长度342,EthType 为0x0800,IPv4协议为0x11,txFreeCnt 128
    01年1月01日00:01:39.587 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 TX 缓冲区--- >大小:342
    01年1月01日00:01:39.587 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 DST 地址:
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0以太网类型:0x0800
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325日志0 45 10 01 48 00 00 00 00 80 11 39 96 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325日志关闭时间00 44 00 43 01 34 1c 25 01 06 00
    1月01日00:01:39.587 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 EB ea 7c 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.587 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 ff 76 1D 92 C1 00 00
    1月01日00:01:39.587 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.587 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.587 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.587 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.587 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.587 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 01 0c
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 09 6c 6F 63 61 6c 68 6F 73 74 37 08 01 1c 02 03
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 0f 06 0c 70 00
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.588 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.705 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    01年1月01日00:01:39.705 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_start:1255数据包长度86,EthType 为0x86dd,IPv6协议为0x0,txFreeCnt 127
    01年1月01日00:01:39.705 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 TX 缓冲器--- >大小:86
    01年1月01日00:01:39.705 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 DST 地址:
    1月01日00:01:39.705 io_pkT_v6_HC.98325日志0 33:33:ff:1D:92:C1
    1月01日00:01:39.705 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:01:39.705 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    01年1月01日00:01:39.705 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0以太网类型:0x86dd
    1月01日00:01:39.705 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:01:39.705 io_pkT_v6_hc.98325日志0 60 00 00 00 00 20 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.705 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.705 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 01 ff 1D 92 C1 3a 00 01 00 05 02 00 00
    1月01日00:01:39.705 io_pkT_v6_hc.98325日志0 83 00 5a E6 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.705 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 01 ff 1D 92 C1
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1255数据包长度78,EthType 为0x86dd,IPv6协议为0x3a,txFreeCnt 126
    01年1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 TX 缓冲区--- >大小:78
    1月0T_v6_HC.98325日志0 DST 地址:
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_HC.98325日志0 33:33:ff:1D:92:C1
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0以太网类型:0x86dd
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325日志0 60 00 00 00 00 18 3a ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 01 ff 1D 92 C1 87 00 6e 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325日志0 Fe 80 00 00 00 00 00 00 00 72 ff 76 ff Fe 1D 92 C1
    1月01日00:01:39.805 io_pkT_v6_hc.98325日志0 Fe 80 00 00 00 00 00 00 00 72 ff 76 ff Fe 1D 92 C1
    1月01日00:01:40.586 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    01年1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_start:1251数据包长度342,EthType 为0x0800,IPv4协议为0x11,txFreeCnt 125
    01年1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 TX 缓冲器--- >大小:342
    1月01日00:01:40.586 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 DST 地址:
    1月01日00:01:40.586 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    1月01日00:01:40.586 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 70:ff:76:1D:92:C1
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0以太网类型:0x0800
    1月01日00:01:40.586 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志11 39 96 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志关闭时间00 44 00 43 01 34 1c 24 01 06 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 EB ea 7c 58 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 ff 76 1D 92 C1 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 01 0c
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 09 6c 6F 63 61 6c 68 6F 73 74 37 0886 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 0f 06 0c 77 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:40.586 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    J7200-EVM@QNX://一月01:01:01:42.069 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    01年1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_start:1251数据包长度342,EthType 为0x0800,IPv4协议为0x11,txFreeCnt 124
    01年1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 TX 缓冲器--- >大小:342
    1月01日00:01:42.069 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 DST 地址:
    1月01日00:01:42.069 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    1月01日00:01:42.069 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:01:42.069 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0以太网类型:0x0800
    1月01日00:01:42.069 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 45 10 01 48 00 00 00 80 11 39 96 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ff ff ff ff ff ff 00 44 00 43 01 34 1c 22 01 06 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 EB ea 7c 58 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 ff 76 1D 92 C1 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00:42.069 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 01 0c
    1月01日00:01:42.069 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 09 6c 6F 63 61 6c 68 6F 73 74 37 08 01 1c 02 03
    1月01日00:01:42.069 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 0f 06 0c 77 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:42.069 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1255数据包长度86,EthType 为0x86dd,IPv6协议为0x0,txFreeCnt 123
    01年1月01日00:01:44.505 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 TX 缓冲器--- >大小:86
    01年1月01日00:01:44.505 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 DST 地址:
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 33:33:ff:1D:92:C1
    01年1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    01年1月01日00:01:44.505 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0以太网类型:0x86dd
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_hc.98325日志0 60 00 00 00 00 00 20 00 01 Fe 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_hc.98325日志0 72 ff 76 ff Fe 1D 92 C1 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 01 ff 1D 92 C1 3a 00 01 00 05 02 00 00
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_hc.98325日志0 83 00 E1 86 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:44.505 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 01 ff 1D 92 C1
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1251数据包长度342,EthType 为0x0800,IPv4协议为0x11,txFreeCnt 122
    01年1月01日00:01:45.465 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 TX 缓冲器--- >大小:342
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 DST 地址:
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0以太网类型:0x0800
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 45 10 01 48 00 00 00 00 80 11 39 96 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ff ff ff ff ff 00 44 00 43 01 34 1c 1f 01 06 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 EB ea 7c 58 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 ff 76 1D 92 C1 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 01 0c
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 09 6c 6F 63 61 6c 68 6F 73 74 37 08 01 1c 02 03
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 0f 06 0c 77 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:45.465 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1251数据包长度342,EthType 为0x0800,IPv4协议为0x11,txFreeCnt 121
    01年1月01日00:01:49.120 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 TX 缓冲器--- >大小:342
    01年1月01日00:01:49.120 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 DST 地址:
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0以太网类型:0x0800
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 45 10 01 48 00 00 00 00 80 11 39 96 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ff ff ff ff ff 00 44 00 43 01 34 1c 01 06 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 EB ea 7c 58 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 ff 76 1D 92 C1 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 01 0c
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 09 6c 6F 63 61 6c 68 6F 73 74 37 08 01 1c 02 03
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 0f 06 0c 77 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:49.120 io_pkT_v6_hc.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    01年1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_start:1251数据包长度342,EthType 为0x0800,IPv4协议为0x11,txFreeCnt 128
    01年1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 TX 缓冲器--- >大小:342
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 DST 地址:
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0以太网类型:0x0800
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325日志0 45 10 01 48 00 00 00 00 80 11 39 96 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ff ff ff ff ff ff 00 44 00 43 01 34 1c 11 01 06 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 EB ea 7c 58 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 ff 76 1D 92 C1 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 01 0c
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 09 6c 6F 63 61 6c 68 6F 73 74 37 08 01 1c 02 03
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 0f 06 0c 77 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:01:59.128 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1182条目-->
    1月01日00:02:21.980 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_start:1251数据包长度342,EthType 为0x0800,IPv4协议为0x11,txFreeCnt 128
    01年1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 TX 缓冲器--- >大小:342
    01年1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 DST 地址:
    1月01日00:02:21.980 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
    1月01日00:02:21.980 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 src 地址:
    1月01日00:02:21.980 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 70:ff:76:1D:92:C1
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0以太网类型:0x0800
    1月01日00:02:21.980 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0有效负载:
    1月01日00:02:21.980 io_pkT_v6_hc.98325日志0 45 10 01 48 00 00 00 00 80 11 39 96 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0关闭时间00 44 00 43 01 34 1b fb 01 01 06 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 EB ea 7c 58 00 2a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 ff 76 1D 92 C1 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 01 0c
    1月01日00:02:21.980 io_pkT_v6_hc.98325日志0 09 6c 6F 63 61 6c 68 6F 73 74 37 08 01 1c 02 03
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 0f 06 0c 77 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1月01日00:02:21.980 IO_pkT_v6_HC.98325日志0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    01年1月01日00:02:40.046 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_ioctl:381出现在这里--> cmd -0x80906932
    1月01日00:02:40.046 io_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_filter:Clear IFF_ALLMULTI
    1月01日00:02:40.047 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_filter:添加多播 MAC 地址-> 33:33:00:00:00:01
    1月01日00:02:40.050 IO_pkT_v6_HC.98325 slog 0 cpsw_filter:添加多播 MAC 地址-> 33:33:ff:1D:92:C1
    01年1月01日00:02:40.053 io_pkT_v6_hc.98325 slog 0 cpsw_ioctl:467 <--

    Lo0:flags=8049<up,环回,运行,组播> MTU 33136
    iNet 127.0.0.1网络掩码0x000000
    inet6:1前缀128
    inet6 fe80::1%lo0前缀64范围 ID 0x1
    an0:flags=8843<上,广播,运行,单工,多播> MTU 1500
    地址:70:ff:76:1D:92:C1
    介质:以太网无(1000BaseT 全双工)
    状态:活动
    iNet 0.0.0.0子网掩码0x000000广播255.255.255.255
    inet6 fe80::72ff:76ff:fe1d:92c1%an0前缀64范围 ID 0x11

    J7200-EVM@QNX:/# IO-pkt - v6-HC -d cpsw2g

    J7200-EVM@QNX:/# dhclient -nw am0

    J7200-EVM@QNX:/# ifconfig

    ifconfig
    Lo0:flags=8049<up,环回,运行,组播> MTU 33136
    iNet 127.0.0.1网络掩码0x000000
    inet6:1前缀128
    inet6 fe80::1%lo0前缀64范围 ID 0x1
    am0:flags=8843<上,广播,运行,单工,多播> MTU 1500
    地址:F4:84:4c:F7:B3:ea
    介质:以太网无(1000BaseT 全双工)
    状态:活动
    iNet 192.168.68.127网络掩码0xff00广播192.168.68.255
    inet6 fe80::f684:4cff:fef7:b3ea%am0前缀64范围 ID 0x11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯瓦普纳,您好!

    我们是否可以建议召开 WebEx 会议。 将通过 TI 现场代表向您发送邀请。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯瓦普纳,您好!

    您确定是否已将建议的补丁应用到 QNX BSP?
    您能否共享这些文件:
    <PSDK_RTOS_PATH>/psdkqa/QNX/BSP/images/j7200-EVM-ti.build
    <PSDK_RTOS_PATH>/psdkqa/QNX/BSP/src/hardware/startup/boards/j7200/EVM-HW_init.c

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您今天参加 WebEx 会议。 感谢您的支持!

    我的 env 有问题,必须使用以下命令并重启主板。  

    ENV 默认值–a–f
    saveenv 

    提供的修补程序有效!