主席先生,你好,
我上一个线程是
根据专家的建议,我将重新发布。
我有以下问题,请帮我解决。
我有 TMDSIDK5749 EVM 板。
我已安装
PRU-ICSS-Profinet 从-01.00.02.02
"PDK_am57xx_1_0_9"和
CCS v11.0
在 Ubuntu 16.04 LTS 操作系统中。
1)我尝试为 AM5749处理器创建 PROFINET SNMP 项目,但遇到以下错误。
iveer5@iveer5:~ë/ti/PRU-ICSS-Profinet 从-01.00.02.02/protocols/Profinet 从/项目$./projectCreate.sh AM57xx ARM SNMP_core_stack
《国际环境与发展报告》
环境配置摘要:
CCS 安装目录 :/home/iveer5/ti/Ccs1100/CCS
CCS 工作空间目录 :/home/workspace_v11.
SDK 安装目录 :/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet Slave_01.00.02.02
PDK 安装目录 :/home/iveer5/ti/PRO_SDK/PDK_am57xx_1_0_9/包
项目创建目录 :/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet Slave_01.00.02.02/协议/Profinet 从/项目
项目创建参数目录 :/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet 从_01.00.02.02/protocols/SNMP/projects/ccsproject_args
《国际环境与发展报告》
通过覆盖项目(如果已存在),为目录'/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet Slave_01.00.02.02/protocol/Profinet Slave/projects/SNMP_core_stack_AM57xx_arm'中的'AM57xx'平台创建项目'snmp_core_stack_arm'。
GTK-Message:在没有瞬态父关系的情况下映射了 GtkDialog。 这是不鼓励的。
我已参考以下链接创建项目
2)之前,我尝试使用以下链接应用修补程序
我也无法应用修补程序。
给定的 patch.exe 用于 Windows 操作系统,我正在使用 Linux。
我创建项目的错误1是否与错误2相关?
如果是,请提供适用于 Linux 操作系统的修补程序
如果没有,那么如何为 AM5749创建 PROFINET SNMP 项目?
谢谢,此致,
迪维什·帕泰尔