This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5749:AM5749:TMDSIDK574 PROFINET SNMP 核心堆栈 CCS 项目

Guru**** 2554120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1074016/am5749-am5749-tmdsidk574-profinet-snmp-core-stack-ccs-project

部件号:AM5749

主席先生,你好,

我上一个线程是

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1067602/am5749-tmdsidk574-profinet-snmp-core-stack-ccs-project

根据专家的建议,我将重新发布。

我有以下问题,请帮我解决。

我有 TMDSIDK5749 EVM 板。

我已安装

PRU-ICSS-Profinet 从-01.00.02.02

"PDK_am57xx_1_0_9"和

CCS v11.0

在 Ubuntu 16.04 LTS 操作系统中。

1)我尝试为 AM5749处理器创建 PROFINET SNMP 项目,但遇到以下错误。

iveer5@iveer5:~ë/ti/PRU-ICSS-Profinet 从-01.00.02.02/protocols/Profinet 从/项目$./projectCreate.sh AM57xx ARM SNMP_core_stack
《国际环境与发展报告》
环境配置摘要:
   CCS 安装目录         :/home/iveer5/ti/Ccs1100/CCS
   CCS 工作空间目录       :/home/workspace_v11.
   SDK 安装目录         :/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet Slave_01.00.02.02
   PDK 安装目录         :/home/iveer5/ti/PRO_SDK/PDK_am57xx_1_0_9/包
   项目创建目录     :/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet Slave_01.00.02.02/协议/Profinet 从/项目
   项目创建参数目录 :/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet 从_01.00.02.02/protocols/SNMP/projects/ccsproject_args
《国际环境与发展报告》
通过覆盖项目(如果已存在),为目录'/home/iveer5/ti/PRU-ICSS-Profinet Slave_01.00.02.02/protocol/Profinet Slave/projects/SNMP_core_stack_AM57xx_arm'中的'AM57xx'平台创建项目'snmp_core_stack_arm'。
GTK-Message:在没有瞬态父关系的情况下映射了 GtkDialog。 这是不鼓励的。

我已参考以下链接创建项目

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/profinet_slave/01_00_03/PRU_ICSS_Profinet.html#reference-profinet-slave-generating-project-files

2)之前,我尝试使用以下链接应用修补程序

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/Industrial_Protocol_Package_Getting_Started_Guide.html

我也无法应用修补程序。

给定的 patch.exe 用于 Windows 操作系统,我正在使用 Linux。

我创建项目的错误1是否与错误2相关?

如果是,请提供适用于 Linux 操作系统的修补程序

如果没有,那么如何为 AM5749创建 PROFINET SNMP 项目?

谢谢,此致,

迪维什·帕泰尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什,

    请使用 processor_sdk_RTOS_am57xx_06_03_02_08尝试 PRU-ICSS-Profinet 从服务器( 此处提供)。

    要遵循的步骤-

    1. 转至[Profinet -从-安装-目录]/protocols/Profinet -从/项目,然后打开文件 projectCreate.sh
    2. 更新以下变量(如果您使用的是 SDK RTOS AM57xx 6.3.2,请使用我提供的版本):
      1. CCS_INSTALL_DIR
      2. CCS_Workspace_LOC
      3. IA_SDK_HOME=[完成从-安装-目录]
      4. AM57xx_pdk_install_path=[sdk-install-directory]/pdk_am57xx_1_0_18/包
      5. AM57xx_PDK_version=1.0.18
      6. XDC_TOOLS_VERSION=3.55.02.22_CORE
      7. SYS_BIOS_VERSION=6.76.03.01.
      8. NDK_VERSION=3.61.01.01
      9. EDMA_VERSION=2.12.05.30
    3. 打开 CCS,进入窗口->首选项
    4. 然后在左列中下拉 Code Composer Studio 条目并选择产品。  您将看到类似的窗口  
    5. 单击添加并添加到 [SDK-install-directory]的路径。 然后单击“Refresh (刷新)”和“On Install (安装)”。
    6. 安装完组件后,导航至 [Profinet -从-安装-目录]/protocols/Profinet -从/项目并运行
      1. projectCreate.sh AM57xx ARM SNMP_core_stack

    我已经尝试过这种方法,并能够构建项目。 您可能需要在构建项目时关闭 CCS。

    希望这能有所帮助

    此致,
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    我已经按照你的指示遵循了这个顺序。 我仍然无法编译项目。

    请检查随附的 CCS 产品文件,项目文件和生成的项目。

    e2e.ti.com/.../ProjectCreate.sh-and-CCS-Product.zip

    e2e.ti.com/.../7801.snmp_5F00_core_5F00_stack_5F00_AM57xx_5F00_arm.zip

    我无法编译项目。

    请帮帮我。

    谢谢 ,此致,

    迪维什·帕泰尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什,

    请您与我分享使用您共享的 projectCreate.sh 获得的完整日志。

    流程是否挂起或是否完成? 我提出这一问题是因为我确实在您上面共享的日志中看到任何错误消息。

    此致,
    丹尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    我在生成项目时没有收到任何错误,项目已创建,我已附加在上一个线程中。

    [引用用户名="456289" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1074016/am5749-tmdsidk574-Profinet-snmp-core-stack-css-project/3984033#3984033"]7801.snmp_core_stack_am57xx]

    iveer5@iveer5:~ë/ti/AM57xx_SNMP/processor_SDK_RTOS_am57xx_06_03_02_08/方案/Profinet 从/项目$./projectCreate.sh AM57xx ARM SNMP_core_stack
    《国际环境与发展报告》
    环境配置摘要:
       CCS 安装目录         :/home/iveer5/ti/Ccs930/CCS
       CCS 工作空间目录       :/home/iveer5/workspace_v9.
       SDK 安装目录         :/home/iveer5/ti/AM57xx_SNMP/processor_SDK_RTOS_am57xx_06_03_02_08
       PDK 安装目录         :/home/iveer5/ti/AM57xx_SNMP/processor_SDK_RTOS_am57xx_06_03_02_08/PDK_am57xx_1_0_18/包
       项目创建目录     :/home/iveer5/ti/AM57xx_SNMP/processor_SDK_RTOS_am57xx_06_03_02_08/方案/Profinet 从/项目
       项目创建参数目录 :/home/iveer5/ti/AM57xx_SNMP/processor_SDK_RTOS_am57xx_06_03_02_08/协议/SNMP/projects/ccsproject_args
    《国际环境与发展报告》
    如果已经存在,则通过覆盖对象为'/home/iveer5/ti/AM57xx_SNMP/processor_SDK_RTOS_am57xx_06_03_02_08/协议/Profinet 从/项目/SNMP_core_stack_AM57xx_arm'创建用于'AM57xx'平台的项目'nmp_core_stack_arm_arm'。

    -----
    正在创建项目'snmp_core_stack_AM57xx_arm'...


    iveer5@iveer5:~ë/ti/AM57xx_SNMP/处理器_SDK_RTOS_am57xx_06_03_02_08/协议/Profinet 从/项目$

    但生成的项目为空。

    我无法构建,bcz 主源文件不可用

    “没有为项目 SNMP_core_stack_AM57xx_arm 构建任何内容”

    谢谢,此致,

    迪维什·帕泰尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什,

    很抱歉耽误你的回答。

    对于 Profinet 应用程序,SDK 为 SNMP 堆栈提供了内置评估库。 仅当您要重建/修改堆栈时,才需要构建 SNMP_core_stack 项目。

    因此,如果要重建/修改 SNMP 堆栈,必须从3P 获取 SNMP 堆栈源,然后可以将它们复制到 SDK 中的特定位置。 此后,CCS 将把这些源编译到一个库中。 SDK 没有 SNMP 堆栈源。

    您可以在此处找到一些详细信息: https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/profinet_slave/01_00_04/PRU_ICSS_Profinet.html#building-full-feature-snmp-stack 

    此致,
    丹尼斯