早上好,
我在 TI 网站上搜索,以查找 CCS 5.3和 DSPC6457的 NDK 软件包以及相关示例。
我已经下载了 NDK_2_“5,但没有示例。
我在 NSP 的描述中注意到了这一点
“如果您希望获得用于较旧设备的驱动程序(DM6437,C6747,OMAPL137,DM648,C6455, 等)请查看设备网页以获取 NSP (以太网驱动程序包)更新,或从 NDK 2.00完整包下载驱动程序。”
但我没有找到它。
您能否指明在哪里(链接)可以找到用于 C6457的 NDK 完整软件包,以及我可以在系统上尝试的 UDP 管理示例?
实际上,我正在使用用于 DSP C6457的 CCS 5.3 SYS/BIOS 6_34的旧版本。
请提前感谢
法比奥