This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:C6457的 NDK 库示例

Guru**** 1452720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1075838/tms320c6457-ndk-library-for-c6457-example

部件号:TMS320C6457

早上好,

我在 TI 网站上搜索,以查找 CCS 5.3和 DSPC6457的 NDK 软件包以及相关示例。

 

我已经下载了 NDK_2_“5,但没有示例。

我在 NSP 的描述中注意到了这一点

“如果您希望获得用于较旧设备的驱动程序(DM6437,C6747,OMAPL137,DM648,C6455, 等)请查看设备网页以获取 NSP (以太网驱动程序包)更新,或从 NDK 2.00完整包下载驱动程序。”

 

但我没有找到它。

 

您能否指明在哪里(链接)可以找到用于 C6457的 NDK 完整软件包,以及我可以在系统上尝试的 UDP 管理示例?

实际上,我正在使用用于 DSP C6457的 CCS 5.3 SYS/BIOS 6_34的旧版本。

 

请提前感谢

 

法比奥