请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5746 TI 专家:您好!
请允许我确认以下问题。
[问题1]
在我们的系统中,不使用 PCIe 功能和 HDMI 功能。
我 通过 滤波器电路(与 AM574x DK 板相同)将 LDO4与 AM5746的 V1_8PHY_PCIe 和 V1_8PHY_HDMI 输入电源连接。
我可以卸下一些部件以降低成本和/或减少空间吗?
[问题2]
在我们的系统中,不使用 SATA 功能。
我通过 滤波器电路(与 AM574x DK 板相同)将 LDO3与 AM5746的 V1_8PHY_USB 和 V1_8PHY_SATA 电源输入连接起来。
我可以卸下一些部件以降低成本和/或减少空间吗?
我会附上电路图像文件。
请告诉我。
感谢您的支持。