This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:用于 AM5746 PLL 的滤波器电路

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1074923/am5746-the-filter-circuit-for-am5746-plls

部件号:AM5746

TI 专家:您好!

请允许我确认以下问题。

[问题1]

在我们的系统中,不使用 PCIe 功能和 HDMI 功能。

我   通过 滤波器电路(与 AM574x DK 板相同)将 LDO4与 AM5746的 V1_8PHY_PCIe 和 V1_8PHY_HDMI 输入电源连接。

我可以卸下一些部件以降低成本和/或减少空间吗?

[问题2]

在我们的系统中,不使用 SATA 功能。

我通过     滤波器电路(与 AM574x DK 板相同)将 LDO3与 AM5746的 V1_8PHY_USB 和 V1_8PHY_SATA 电源输入连接起来。

我可以卸下一些部件以降低成本和/或减少空间吗?

我会附上电路图像文件。

请告诉我。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用功能-是的,可以拆除过滤器电路,并将电源直接连接到处理器电源针脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾舍尔-桑:

    感谢你的回复。

    我会拆除一些滤清器回路。

    感谢您的支持。

    此致,

    田中宏