请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5746 TI 专家:您好!
请允许我确认以下问题。
[问题]
AM5746 DK 板具有许多去耦合帽。用于 VDD_GPU 和 VDD_IVA 电源输入,因为 DK 板要求 IVA 功能和 GPU 功能。
由于 IVA 功能和 GPU 功能不在我们的系统中使用, 我能否减少 VDD_GPS 和 VDD_IVA 电源的去耦合容量。
在 DK 板上
VDD_GPU 加电: 2个10uF 和6个0.01uF
VDD_IVA 电源输入 : 2个10uF 和0.01uF
请告诉我。
感谢您的支持。