This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:用于 GPU 和 IVA 的 AM5746去耦合帽

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1074899/am5746-am5746-decoupling-cap-for-gpu-and-iva

部件号:AM5746

TI 专家:您好!

请允许我确认以下问题。

[问题]

AM5746 DK 板具有许多去耦合帽。用于 VDD_GPU 和 VDD_IVA 电源输入,因为 DK 板要求  IVA 功能和 GPU 功能。  

由于 IVA 功能和 GPU 功能不在我们的系统中使用, 我能否减少 VDD_GPS 和 VDD_IVA 电源的去耦合容量。

在 DK 板上

  VDD_GPU 加电:  2个10uF 和6个0.01uF

  VDD_IVA 电源输入  : 2个10uF 和0.01uF

请告诉我。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果系统中未使用这些功能,则可以卸下处理器附近的去耦合帽。  PMIC (47uF)附近的电容器应与 SMPS 稳定性所需的电容器保持相同。