This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:适用于 DDR3的 AM5746 HS 去耦合帽

Guru**** 1555290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1078026/am5746-am5746-hs-decoupling-cap-for-ddr3

部件号:AM5746

TI 专家:您好!

我会询问 DDR3的 HS 去耦合帽。

您的 AM57xx DK 主板为每个 DDR3芯片提供14个 HS 去耦合帽。

所有这些上限的值为0.01uF。

但您的 SPRS982H 文档指出,总电容需要最小0.85uF。

   丹麦克巴德 : 14件 x 0.01uF = 0.14uF

总电容不足以满足您的建议。

我认为我们最好将每个容量的0.01uF 更改为0.1uF。

对吗?

斑鱼给我建议。

感谢您的支持。

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去耦对每个设计都有一定的针对性,因为它部分基于 PCB 实施。  是-建议使用0.1uF 电容器作为 DDR3高频去耦。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾斯勒-桑:

    感谢你的回复。

    我将为每个 DDR3内存偏差安装9个0.1uF 容量和5个0.01uF 容量。

    感谢您的支持。

    此致,

    田中宏