请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5746 TI 专家:您好!
我会询问 DDR3的 HS 去耦合帽。
您的 AM57xx DK 主板为每个 DDR3芯片提供14个 HS 去耦合帽。
所有这些上限的值为0.01uF。
但您的 SPRS982H 文档指出,总电容需要最小0.85uF。
丹麦克巴德 : 14件 x 0.01uF = 0.14uF
总电容不足以满足您的建议。
我认为我们最好将每个容量的0.01uF 更改为0.1uF。
对吗?
斑鱼给我建议。
感谢您的支持。
此致,