This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:Code Composer 自定义平台。

Guru**** 1624710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1077260/tms320c6457-code-composer-custom-platform

部件号:TMS320C6457

很好的酒店

在平台添加期间,CCS 8.3.1出现问题。

特别是,我在项目的特定文件夹中定义了一个 pltafor,但它没有列在“构建设置”“通用平台”中的平台下拉列表中。

我已添加其他存储库以添加我的平台文件夹,但未列出。

为什么我的平台未列在下拉列表中?

是否有用于定义和指定专用平台的演示?

在 advace 中表示感谢  

法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    请注意 ,根据 产品页面,TMS320C6457没有设计支持,因此我们无法从硬件或软件设计角度提供任何支持。 我将向 CCS 团队发送您的问题,以查看他们是否有任何意见。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    您是指 RTSC 平台吗? 您是否正在尝试创建自定义 RTSC 平台文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ki,

    是的,我们已经定义了一个新的 RTSC 平台。

    然后,当我尝试在项目中选择平台(平台的下拉列表)时,不会列出以前定义的自定义平台。 为什么? 在 CCS 5.3中,此序列似乎工作正常。

    更详细地说,我希望获得帮助,以便找到 UDP 示例,在我的 C6457主板中试用。 我写信给 TI,但我们没有责任。  

    您能否指明在何处可以获得使用 UDP 的简单示例? 我下载了 pakage BIOS_mcsdk_1_00_00_08_setup,因为我将 CCS 5.3与 SYS BIOS 6.34一起使用。

    该软件包可安装 NDK,SDK,PDK。 但我找不到一个可能的示例用于验证使用 C6457的主板上的以太网。

    您能用相同的指示或链接帮助我吗?

    谢谢

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,您使用的几个软件包在支持方面已过时(NDK,RTSC 等)。 这些软件包超出了我的专业领域。 我会将此线程提请设备专家注意,以获取进一步的信息。