很好的酒店
在平台添加期间,CCS 8.3.1出现问题。
特别是,我在项目的特定文件夹中定义了一个 pltafor,但它没有列在“构建设置”“通用平台”中的平台下拉列表中。
我已添加其他存储库以添加我的平台文件夹,但未列出。
为什么我的平台未列在下拉列表中?
是否有用于定义和指定专用平台的演示?
在 advace 中表示感谢
法比奥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很好的酒店
在平台添加期间,CCS 8.3.1出现问题。
特别是,我在项目的特定文件夹中定义了一个 pltafor,但它没有列在“构建设置”“通用平台”中的平台下拉列表中。
我已添加其他存储库以添加我的平台文件夹,但未列出。
为什么我的平台未列在下拉列表中?
是否有用于定义和指定专用平台的演示?
在 advace 中表示感谢
法比奥
你好,ki,
是的,我们已经定义了一个新的 RTSC 平台。
然后,当我尝试在项目中选择平台(平台的下拉列表)时,不会列出以前定义的自定义平台。 为什么? 在 CCS 5.3中,此序列似乎工作正常。
更详细地说,我希望获得帮助,以便找到 UDP 示例,在我的 C6457主板中试用。 我写信给 TI,但我们没有责任。
您能否指明在何处可以获得使用 UDP 的简单示例? 我下载了 pakage BIOS_mcsdk_1_00_00_08_setup,因为我将 CCS 5.3与 SYS BIOS 6.34一起使用。
该软件包可安装 NDK,SDK,PDK。 但我找不到一个可能的示例用于验证使用 C6457的主板上的以太网。
您能用相同的指示或链接帮助我吗?
谢谢
法比奥