请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5746 大家好,团队
您能否提供 Sitara 符合哪些标准或标准标记以及级别?
- PSA
- 级别1–级别3
- 通用标准认证–保证级别
- EAL1–EAL7
- 物联网 SESIP
- SESIP 1–ISESIP 7
- IEC 62443标准(工业)
- 一般 IEC 62443-1-1 (概念和模型)
- 政策
- 系统 IEC 62443-3 (系统标准一致性指标)
- 级别 SL1至 SL4
- 组件 IEC 62443-4-2 (IACS 组件的安全要求)
- TPM