This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:标准和合规性级别

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1081664/am5746-standards-and-compliance-levels

部件号:AM5746

大家好,团队

您能否提供 Sitara 符合哪些标准或标准标记以及级别?

  •  PSA
    • 级别1–级别3
  • 通用标准认证–保证级别
    • EAL1–EAL7
  • 物联网 SESIP
    • SESIP 1–ISESIP 7
  • IEC 62443标准(工业)
    •           一般 IEC 62443-1-1 (概念和模型)
    • 政策
    • 系统          IEC 62443-3 (系统标准一致性指标)
      • 级别 SL1至 SL4
    • 组件   IEC 62443-4-2 (IACS 组件的安全要求)
  • TPM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何关于上述问题的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RJ,

    对于 AM5746 SoC,请参阅下面的应用说明以了解此设备上的安全技术。 对于您提到的具体标准,我们需要进一步审查。 本文档还介绍了我们在 TI.com 上的其他宣传资料。 希望这对您开始了解此设备的功能非常有用。

    www.ti.com/.../AM5746

    https://www.ti.com/lit/pdf/spry303

    谢谢你,

    苏里克·古拉普