This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:查看问题

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1082417/am5746-review-questions

部件号:AM5746

我正在与客户一起完成 AM5746的设计审查。 我一直在帮助您完成 DRA76xP_DRA77xP_TDA2PxACD_Schematic Checklist_V.2.0。 在完成检查清单后,出现了两个问题。

  1. 我们正在研究去耦电容器的要求。 来自客户:“从设计角度看,这是针对阻抗值和最大有效频率的,因此我预计您将拥有一些模拟软件包或电子表格,这些软件包或电子表格将提供必要的值。  您是否碰巧知道电路板堆叠是否在旁路电容器要求中得到了说明?”
  2. nMIN 的推荐推拉值为3.3K。 客户使用了4.75K 来减少设计中唯一零件号的数量。 另一种方法是使用2.49K,它们的设计中也使用了该2.49K。 这种拉拔是否可以使用4.75K 或2.49K?

谢谢,

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1.阻抗目标针对系统-因此包括去耦电容器及其连接(即 PCB)。  任何旁路电容器建议(值和数量)只是系统开始的一个估计值。  必须进行模拟以确定 是否需要更改这些电容器的质量,电容器值或 PCB 实施以满足目标。

    2.是-可将其他电阻值用于 nMIN 上拉。 (可以接受2.49K 或4.75K)。