请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5746 我正在与客户一起完成 AM5746的设计审查。 我一直在帮助您完成 DRA76xP_DRA77xP_TDA2PxACD_Schematic Checklist_V.2.0。 在完成检查清单后,出现了两个问题。
- 我们正在研究去耦电容器的要求。 来自客户:“从设计角度看,这是针对阻抗值和最大有效频率的,因此我预计您将拥有一些模拟软件包或电子表格,这些软件包或电子表格将提供必要的值。 您是否碰巧知道电路板堆叠是否在旁路电容器要求中得到了说明?”
- nMIN 的推荐推拉值为3.3K。 客户使用了4.75K 来减少设计中唯一零件号的数量。 另一种方法是使用2.49K,它们的设计中也使用了该2.49K。 这种拉拔是否可以使用4.75K 或2.49K?
谢谢,
斯图尔特