请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRA821U “线程:DRA821”中讨论的其它部件
您好,
我的客户正在考虑使用4个 SGMII 端口。 如果通过 TSN 将 OPC UA 的两个端口配置为100Mbps,那么其他两个端口是否可以用作1Gbps? 是否会出现徽标的限制?
此致,
Hideaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户正在考虑使用4个 SGMII 端口。 如果通过 TSN 将 OPC UA 的两个端口配置为100Mbps,那么其他两个端口是否可以用作1Gbps? 是否会出现徽标的限制?
此致,
Hideaki