This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:可以使用多速100Mbps 和1Gbps?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083579/dra821u-can-use-multi-speed-100mbps-and-1gbps

部件号:DRA821U
“线程:DRA821”中讨论的其它部件

您好,

我的客户正在考虑使用4个 SGMII 端口。 如果通过 TSN 将 OPC UA 的两个端口配置为100Mbps,那么其他两个端口是否可以用作1Gbps? 是否会出现徽标的限制?   

此致,
Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hideaki,

    DRA821在其4个端口上支持多链路协议,这意味着您可以在其他端口上运行,例如 SGMII 1Gbps 和 PCIe Gen3。