This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:关于 TDA4VM 上的 RTC。

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083494/tda4vm-about-rtc-on-tda4vm

部件号:TDA4VM

各位专家,你好。

在以下环境中,我在 TDA4VM 上使用 Linux 和 RTOS 模式。

SDK:

TI-processor-SDK-RTos-j721e-EVM-EVM-EVM-08_00_00_12
TI-processor-SDK-LINUX-J7-EVM-08_00_00_08

我想在 TDA4VM 上使用 RTC。

从以下,
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/959163/faq-ccs-tda4vm-j721e-j7200-how-to-enable-rtc-on-jacinto-tda4x-evm

问题1.在 SDK8上启用 RTC 的方法与上述方法相同?

我附上了 SDK 板底部的图片。
红圈是 RTC 芯片。
我认为蓝圈是备用电池,但它没有配备。

问题2.要使用 RTC,我是否需要为电池配备设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="500204" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083494/tda4vm-abus-rtc-on"来 sda4vm"]。在 SDK8上启用 RTC 的方法与上述相同吗?

    是的。 这应该是一样的。

    关于问题2,我的同事将作出回应。

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要在 EVM 电源关闭时维护 RTC 时钟/计时器,则需要 RTC 电池。  无电池- RTC 在 EVM 启动的情况下完全正常工作。

    是-默认情况下电池未配备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家。

    感谢您的快速回复。
    我明白了。